onsemi Launches High-Performance, Low Power-Loss SUPERFET V Family of MOSFETs for Server and Telecom Applications

2021년 12월 8일

Share

슈퍼펫 V, 뛰어난 스위칭 특성으로 전원 공급 장치의 80 플러스 티타늄 효율성 충족

2021년 12월 8일 – 지능형 전력 및 센싱 기술의 선도기업인 온세미(onsemi) (Nasdaq: ON)가 최신 600V 슈퍼펫(SUPERFET) V 제품군을 발표했다. 전원공급장치는 고성능의 슈퍼펫 V 제품군을 통해 복잡한 10% 부하 조건에서 80 플러스 티타늄과 같은 까다로운 효율성 규정을 충족할 수 있다. 600V 슈퍼펫 제품군 중 패스트(FAST), 이지 드라이브(Easy Drive) 및 고속 복구(FRFET)은 다양한 애플리케이션과 토폴로지에서 동급 최고의 성능을 제공하도록 최적화된다.

600V 슈퍼펫 V 제품군은 우수한 스위칭 특성과 낮은 게이트 노이즈에 기반해 전자파 간섭(EMI) 성능을 향상시켜 서버통신 시스템에 뛰어난 이점을 제공한다. 또한 견고한 바디 다이오드와 더욱 강화된 VGSS(DC +/- 30V)를 통해 시스템 신뢰성을 높인다.

온세미 첨단전력부문 수석 부사장 겸 총괄 매니저인 아시프 자콰니(Asif Jakwani)는 "80 플러스 티타늄 인증을 받으려면 서버 및 데이터 스토리지 하드웨어가 10% 부하 조건에서 90%, 50% 부하 조건에서 96%의 효율성 수준을 구현해야 한다"며 "슈퍼펫 V 제품군의 패스트(FAST), 이지 드라이브(Easy drive) 및 고속 복구(FRFET) 버전은 이러한 요구를 충족시키며 시스템 신뢰성을 지속적으로 보장하는 강력한 솔루션을 제공한다”고 설명했다.

패스트 버전은 하이엔드 PFC와 같은 하드 스위칭 토폴로지에서 최고의 효율성을 제공하며 게이트 차지(Qg) 및 EOSS 손실을 줄여 빠른 스위칭이 가능하도록 최적화되어 있다. 초기 디바이스의 NTNL041N60S5H (41 mΩ RDS(on))와 NTHL185N60S5H (185 mΩ RDS(on))는 모두 TO-247 패키지에 포함된다. NTP185N60S5H는 TO-220 패키지에 포함되며, NTMT185N60S5H는 MSL 1을 보장하고 게이트 노이즈 및 스위칭 전력 손실을 개선하는 켈빈(Kelvin) 소스 구성의 8.0mm x 8.0mm x 1.0mm 파워88 (Power88) 패키지에 포함된다.

이지 드라이브 버전은 하드 및 소프트 스위칭 토폴로지에 모두 적합하며 내부 게이트 저항(Rg)과 최적화된 내부 정전 용량을 제공한다. 또한 PFC 및 LLC를 비롯한 많은 애플리케이션에서 범용적으로 사용 가능하다. 이러한 장치에서는 120 mΩ RDS(on) 이상을 위한 게이트와 소스 전극 사이에 내장된 제너(Zener) 다이오드가 게이트 산화물에 대한 응력을 줄이고 ESD 견고성을 높여 더 나은 조립 수율을 제공하고 필드 고장을 줄여준다. 현재 99m 및 120 mΩ RDS(on) 을 지원하는 두 개의 디바이스가 이용 가능하며, NTHL099N60S5와 NTHL120N60S5Z는 모두 TO-247 패키지로 제공된다.

고속 복구(FRFET®)버전은 위상 편이 풀 브리지(PSFB) 및 LLC와 같은 소프트 스위칭 토폴로지에 적합하다. 이 버전은 고속 바디 다이오드의 장점을 제공하며 Qrr과 Trr을 줄여준다. 강력한 다이오드 견고성은 향상된 시스템 신뢰성을 보장한다. 제너 다이오드가 내장된 NTP125N60S5FZ는 TO-220 패키지로 125 mΩ RDS(on)을 제공하며 NTMT061N60S5F는 파워88 패키지로 61 mΩ를 제공한다. 최저 손실 디바이스는 TO-247 패키지인 NTHL019N60S5F이며, RDS(on) 이 겨우 19 mΩ이다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.