ON Semiconductor Introduces Wide Range of New LDO Linear Voltage Regulators Including Ultra-Small XDFN Packaged Devices

2011년 3월 24일, 서울

Share

제품 설계자들에게 여러 애플리케이션 영역에서 다양한 전압 레귤레이션 제품을 선택할 수 있도록 해주는 9개의 새로운 소자

Low Dropout (LDO) Linear voltage Regulators

2011년 3월 24일, 서울 – 에너지 효율적인 전자제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN), 한국지사장: 이종덕)가 폭넓은 입력 전압의 세가지 새로운 LDO리니어 전압 레귤레이터 (low dropout Linear Voltage Regulators). 제품군을 출시했다. 업계에서 인기있는 NCP58x 포트폴리오에 새로운 소자들을 추가함으로써 이 분야에 대한 온세미컨덕터의 강력한 역량이 보다 강화되었다.

이 CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) 소자들은 전력 소비 감소, 소음 개선, 작은 폼팩터 패키지의 다양한 옵션을 제공하는 최신 기술을 사용한다. 애플리케이션으로는 엔터테인먼트 시스템에서 작은 휴대용 리튬 이온 코인 셀로 구동되는 장비까지 다양한 범주의 제품들이 포함된다.

새 제품군 중 첫 제품으로는 50 밀리 암페어(mA) 및 150mA의 NCP4640NCP4641 이 있다. 이 소자들은 4 볼트(V)에서 36 볼트(V)의 폭넓은 입력 전압 범위를 가지고 있으며 최대 입력 전압 내성은 50볼트(V)이다. 9 마이크로 암페어(μA)의 저대기전류는 소자가 휴지 상태일 때 전력 소비를 절감시킨다. 두 소자 모두 SOT-89-5 표준 패키지로 제공되며 요청에 따라서 SOIC-6-TL파워 패키지도 가능하다.

NCP4629는 4V에서 24V의 입력전압 범위와 36V의 최대 입력 전압 내성을 가진 500 mA LDO 리니어 전압 레귤레이터(Linear Voltage Regulator)이다. Enable 핀은 소자가 폭넓은 운용 온도 범주 (−40°C ~ 105°C) 동안에 전력 절감 대기모드에 들어갈 수 있도록 해주어 NCP4629를 고전력 산업용 애플리케이션에 이상적인 솔루션이 된다. 이 소자는 열에 효율적인 DPAK-5 패지키로 제공된다.

더 낮은 입력 전압 범주로는 150 mA NCP4620 과 300 mA이상을 구동하는 NCP4625 가 있다. 두 소자 모두 뛰어난 리플 제거(ripple rejection) 특성과 낮은 대기 전류값을 지닌다. 2.6 V에서10 V의 입력 전압 범위는 두 리튬 이온 셀로 구동되는 제품의 애플리케이션용으로 이상적이다. NCP4620과 NCP4625는 SC-70-5와 SOT-23-5 패키지 중 선택해서 이용할 수 있다.

NCP58x 범주로는 네 가지 제품이 추가되었다. 150 mA NCP4586은 UDFN 을 포함해 세 가지 패키지로 제공된다. 150 mA NCP4587 과 300 mA NCP4589는 전류 부하가 가벼울 때 저전력 모드로 전환하지만 출력 부하가 3 mA 이상으로 증가하면 빠른 응답 모드로 자동 전환된다. 설계자들은 여러 패키지 형태 중에서 선택할 수 있는데 그 중 초박형 XDFN 의 높이는 0.4mm에 불과하다.

새로운 LDO 리니어 전압 레귤레이터 중 마지막 제품은 온세미컨덕터의 NOCAP ™의 포트폴리오에 새로 추가된 200 mA의 NCP4588 이다. 이 소자는 출력 커패시터의 필요 없이 안정적인 동작을 제공할 뿐 아니라 설계에 필요한 전반적인 부품의 숫자를 줄이는 동시에 소중한 PCB의 공간을 절약해 환경 파괴를 감소하는 강력한 솔루션이다. 이 소자 역시 XDFN 패키지로 제공된다.

온세미컨덕터의 레귤레이터 사업부의 디렉터인 마이크 패킷(Mike Paquette)은 “이번에 출시된 LDO 전압 레귤레이터 포트폴리오들을 통해 온세미컨덕터는 이 시장에서의 전문성과 리더십을 분명히 보여주었다” 며 “특히 더 작은 제품 하우징에 많은 기능을 보태려고 하는 설계자들의 요구를 돕기 위한 초소형, 초박형 XDFN 패키지 형태를 선보이게 되어 기쁘게 생각한다” 고 언급했다.

온세미컨덕터의 새 LDL 리니어 전압 레귤레이터 소자의 가격은 개당 $0.25에서 $0.60 이다.

보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com 에서 확인할 수 있다.



온세미컨덕터 회사소개

온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN) 는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com 에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.


상세 문의
온세미컨덕터 코리아
이혜영 대리
이메일: diane.lee@onsemi.com
전 화: 031-786-3705

홍보대행사 세미컴
유혜영 과장
이메일: sarah@semicomm.co.kr
전 화: 010-5012-3828

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.