ON Semiconductor Introduces New Family of Low Voltage Power MOSFETs that Reduce Losses to Meet Industry Demand for Greater Efficiency

서버와 텔레콤 스위칭 애플리케이션용 MOSFET 전력 효율성 극대화를 위해 설계, 패키지, 소재 기술을 활용한 25V 소자















NTMFS4H01NF power MOSFET.

2014년 5월 22일 - 에너지 효율을 추구하는 혁신적인 기업 온세미컨덕터(www.onsemi.com가 기존 제품에 비해 업계 선도적인 효율성에 최적화된 6종의 N-채널MOSFET(metal-oxide- semiconductor field effect transistors)신제품군을 출시했다고 밝혔다.

NTMFS4Hxxx와 NTTFS4Hxxx MOSFET시리즈는 서버 및 네트웍 장비와 고전력 밀도 DC-DC 컨버터 등 광범위한 애플리케이션에 이상적인 스위칭 소자로서 PoL(point-of-load) 모듈의 동기식 정류 (synchronous rectification) 를 지원한다. 이는 개발자가 효율을 극대화 할 수 있도록 쇼트키 다이오드가 포함된 제품과 포함되지 않은 제품군으로 구성됐다.

온세미컨덕터는 완제품 성능의 에너지 효율성 향상을 위한 업계의 지속적인 요구에 초점을 맞추어 에너지 손실을 최소화 하기 위해 신제품 MOSFET의 설계, 소재, 패키징을 최적화해왔다. 이 번에 출시된 제품들이 제공하는 0.7 밀리옴의 업계 최저 RDSon 성능과 3780 피코패러드(pF)의 저 입력 커패시턴스는 전도성 손실, 스위칭 손실,드라이버 손실을 최소화한다. 이 MOSFET들은 또한 기존 소자에 비해 향상된 열 성능과 낮은 패키지 저항 및 인덕턴스를 제공하도록 설계되었다.

온세미컨덕터의 전력 소자 제품 사업부 부사장이자 총괄 매니저인 폴 레오나드(Paul Leonard)는 “점점 다양해지는 최종 제품 설계자들이 원하는 주요한 요구사항은 전도와 스위칭을 통해 초래되는 손실을 최소화함으로써 가능한 시스템 전체의 효율성 향상에 있다”며 “당사의 자체 공정능력, 재료 및 패키징 전문성은 고객사들이 달성해야 하는 엄격한 설계 성능 목표를 달성할 수 있도록 전력 MOSFET의 성능을 향상시켰다” 고 밝혔다.

구매 정보

The NTMFS4H01N, NTMFS4H01NF, NTMFS4H02N, NTMFS4H02NF는 무연 S08-FL 패키지로 각각 1,500 개의 최소 주문 수량에 판매되며 가격은 개당 각각 $2.99, $3.06, $1.86, $1.93이다. NTTFS4H05N, NTTFS4H07N는 무연 µ8-FL로 각각 1,500개의 최소 주문 수량에 판매되며 가격은 개당 $0.86와 $0.67이다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션 부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.