ON Semiconductor Introduces Advanced Optical Image Stabilization Solution for Smartphone Camera Modules

2013년 11월 18일 -

Share

고집적 OIS IC는 카메라의 고정밀의 손떨림보정과 뛰어난 효율의 Pan/Tilt기능으로 업계를 리드하는 저소비전력 솔루션 제공















2013년 11월 18일 - 에너지 효율의 혁신을 추구하는 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터(www.onsemi.com; 지사장 김재진)가 스마트폰의 카메라 모듈에 사용되는 업계 최상 솔루션인 광학식 손떨림 보정(OIS) 집적회로를 선보였다. 이 고집적 솔루션 (모델명: LC898111AXB-MH)은 컴팩트한 크기로 업계 최고 수준의 정밀도에 저전력으로 작동한다.

LC898111AXB-MH는 스마트폰 핸드셋 안에내장된 카메라 모듈내의 OIS 처리에 필요한 컨트롤러와 드라이버가 탑재되어 있다. 셔터 속도의 대폭 고속화와 고도의 노출보정 실현은 카메라 손떨림의 고정밀 억압 제어로 가능해진다. 또한, 도보 이동시에 불가결한 Pan/Tilt 기능도 구현 가능하다.

또한 이 IC에 탑재된 펄스폭변조(PWM) 드라이버 출력에 의해, 소비전력을 절감할 수 있으며, 이미지 품질에 대한 노이즈 영향을 줄여준다. 프로그램 가능한 이 고집적 IC에 의해, 시스템 설계를 통해 필요한 외부 부품의 수를 최소화하는 동시에 시스템 내의 전체 전력 소모와 보드의 실장 면적도 삭감된다.

온세미컨덕터의 지능형 전력 솔루션 사업부 내 전력 솔루션 제품부서의 부서장인 토모후미 와타나베 (Tomofumi Watanabe)는 “최신형 스마트폰 제품들에 카메라 성능이 점점 강화됨에 따라 소비자들은 한층 더 개선된 유저 경험을 기대한다”며 “OIS 정밀도를 현저하게 높인 이 제품은 보다 높은 해상도의 CMOS 이미지 센서를 장착하는 핸드셋 제조사들에게 좋은 솔루션을 제공한다. 소형에 고성능이며 전력 효율이 뛰어난 이 싱글 칩 솔루션은 가볍고 얇아지면서도 점점 기능이 풍부해지는 스마트폰 설계를 만족시켜준다. LC898111AXB-MH IC는 이미 글로벌 제조사들에게 채택되어 최고 해상도를 가진 스마트폰 카메라에 장착되어 있다”고 밝혔다.

LC898111AXB-MH는 다수의 디지털 / 아날로그신호처리 메카니즘을 내장, 2 채널 위치 감지 회로, 자이로 필터 인터페이스 회로, 렌즈 서보 회로가 포함되어 있다. 위치 감지 회로는 각각의 채널에 홀-앰프 회로, 정전류 디지털/아날로그 컨버터(DAC), 게인 제어 증폭기, 12비트 아날로그/디지털 컨버터(ADC)로 이루어졌다. 자이로 필터 인터페이스 회로는 아날로그와 디지털 시그널 두 가지 모두와 호환된다.

자이로 필터 인터페이스와 렌즈 서보 회로는 모두 I2C와 SPI 버스 인터페이스를 통해 조절 가능하며, 각종 자이로스코프 및 액츄에이터와 결합해도 안정적으로 구동 가능하다. 이로 인해 보다 광범위한 흔들림 주파수 범위를 커버함으로써 보다 광범위하게 손떨림 보정 각도를 제공한다.

이 시리즈의 확장 버전은 LC898119XC-MH의 개발과 함께 조만간 발표될 예정이다. 업계 최소형의 2.0mm X 2.0mm X 0.675mm 크기로 출시될 초저전력 소모를 실현한 확장 버전은 현재 샘플 신청이 가능하다.

구매 정보

LC898111AXB-MH 는 소형의 무납과 무할로겐 P48핀 WLP 패키지로 제공된다. 가격은 4천개 단위로 각 각 개당 미화 2.3달러이다.

온세미컨덕터에 대하여

에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장 의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다.

온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

Follow @onsemi on Twitter.

Follow @安森美半导体 on Weibo.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.