ON Semiconductor Introduces a New Integrated Voltage Regulator that Offers a Low-Power Solution for Battery Powered Applications

- 높은 리플 제거 효과, 탁월한 노이즈 성능 및 빠른 턴온타임을 제공하는50 mA LDO 리니어 전압 레귤레이터

NCP508 image - a low current voltage regulator2010년 4월 xx일, 서울 – 고성능, 고효율 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 제공하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN, 지사장: 이종덕)가 저전력 전압 레일 생성에 필요한 효율적이고 경제적인 솔루션을 제공하는 저전류 전압 레귤레이터NCP-508을 발표했다. 이 레귤레이터는 터치 스크린, 키패드, 스마트폰, 휴대용 미터기, 프린터 및 리모콘 등의 애플리케이션에 저전력, 효율적인 공간 및 저비용 설계를 지원하는 솔루션을 제공한다.

NCP508는 50 mA 이상의 전류에서 작동이 가능하며, 총 높이 1.10 mm에 2.2 mm x 2.2 mm 풋프린트의 콤팩트 SC-88A 패키지로 제공된다. 이 새로운 소자는 전압 공급에 효율적인 필터링 기능을 제공하는 70 Db(1 kHz)의 높은 리플 제거 효과를 낸다. 1 µA 이하의 전류 소비가 휴대용 기기의 배터리 수명을 더 늘리는데 문제가 발생할 때, 40 µVrms (1.5 V)의 우수한 노이즈 성능은 매우 깨끗한 출력 전압을 가능케 한다. 30mA 로드에서의 140mA저전압 드롭아웃 기능으로 인해 보조 전력 레일의 설계가 유연해진다.

20 µs 이하의 스위치 온타임은 대부분의 경쟁 제품들보다 아주 빠른 수치이며 이로 인해 설계자들은 지원하는 기능이 사용되지 않을 때 소자의 전력을 차단함으로써 에너지 절감을 최대화할 수 있다. NCP508은 저비용의 세라믹 커패시터와 함께 사용되어 경제적인 전압 레귤레이터 솔루션으로서의 장점을 더욱 많이 제공한다.

NCP508은 최대 7V의 작동 전압을 갖지만, 일시적인 13V의 고전압까지는 견딜 수 있으므로 외부 보호 회로의 필요성을 줄임으로써 비용을 절감한다. 표준 출력 전압은 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V이며 3.3V은 100 mV 단계로 나누어지는 전압 치와 함께 제공된다. 각 소자는 전류 제한 및 과열 보호 회로 모두를 포함한다. 작동 전압 범위는 -40 °C에서 +85 °C이다.

온세미컨덕터의 레귤레이션 제품 디렉터 마이크 패킷(Mike Paquette)은, “이 새 전압 레귤레이션 솔루션은 보드 공간을 많이 차지하고 전력 소비도 더 많은 개별 부품 소자들에게 저비용의 대안을 제시한다”고 말하면서 “NCP508은 경제적이고 안정적이며 고 신뢰도에 최소 전력을 소비하는, 사용이 편리한 전압 레귤레이션을 필요로 하는 소형, 배터리로 구동되는 제품들의 설계 및 개발에 요구되는 모든 조건을 충족한다”고 전했다.

가격정보

SC-88A 패키지로 제공되는 NCP508의 책정가격은 3,000개 주문 시 개당 20센트이다. 1.5mm x 1.5mm DFN 옵션은 조만간 주문이 가능할 것으로 보인다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 확인해 볼 수 있다.

자세한 내용을 보려면를 방문하시기 바랍니다https://www.onsemi.com.

온세미컨덕터에 대하여
온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN)는 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 공급하는 대표적인 업체입니다. 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 및 맞춤 소자에 대한 당사의 광범위한 포트폴리오는 고객사들이 자동차, 통신, 컴퓨팅, 소비가전, LED 조명, 의료, 산업, 군사/항공 및 전력 애플리케이션에서 자사 고유의 설계 문제를 빠르고 저비용으로 해결 하도록 하고 있습니다. 온세미컨덕터는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 지점, 디자인 센터로 구성된 세계적 수준의 부가가치를 지닌 공급체인 및 네트워크를 운영 중 입니다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 확인해볼 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy