ON Semiconductor Introduces a Comprehensive Array of New Medium Voltage N-Channel MOSFETs

효율을 극대화 하기 위해 스위칭손실, 컨덕션손실, 드라이버 손실을 줄이도록 최적화 돼















New Medium Voltage N-Channel MOSFET

2015년 5월 19일 – 에너지 효율 혁신을 선도하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON: www.onsemi.com)가 데이터 네트워킹, 통신 및 산업용 애플리케이션을 대상으로 한 새로운 고효율 싱글 n-채널 소자들을 발표해 파워 MOSFET 포트폴리오를 확대시켰다.

이 소자들은 아주 낮은 온 저항 (RDS(on)) 값들을 가짐으로써 컨덕션 손실을 최소화해 시스템전체의 효율을 향상시킬 뿐 아니라 드라이버 손실을 유발하는 게이트 커패시턴스 (Ciss)를 2164 피코패럿(pF)까지 가능한 낮게 유지시킨다.

40볼트(V) 의 항복전압 정격을 가진 온세미컨덕터의 새로운 NTMFS5C404NLT, NTMFS5C410NLTNTMFS5C442NLTMOSFET은 각각 352amps (A), 315A, 127A의 연속 드레인 전류를 지원하며 각각 0.74 밀리옴(mΩ)과 0.9mΩ, 2.8mΩ의 최대 RDS(on) 값(@Vgs=10V) 을 가진다. 이 제품들과 함께 제공되는 NTMFS5C604NL, NTMFS5C612NL그리고NTMFS5C646NL은 모두 60V의 항복전압 정격을 가진다.

이 소자들의 최대 RDS(on)는 각각 1.2 mΩ, 1.5 mΩ, 4.7 mΩ이며 연속 드레인 전류는 287 A, 235 A, 93 A이다. 40V와 60V 소자들은 모두 최대 접합 온도 175 ˚C까지 작동 가능함으로써 엔지니어들의 설계시 좀 더 많은 방열관련 마진을 제공한다. 온세미컨덕터는 새로운 제품을 추가로 출시할 예정이며 이 제품들은 기존과는 다른 RDS(on) 값과 micro8FL, DPAK, TO220 등 다른 패키지들을 채택할 예정이다.

온세미컨덕터의 파워 소자 제품 담당 부사장 겸 총괄 매니저인 폴 레너드 (Paul Leonard)는 “OEM회사들의 엔지니어링 팀은 더 높은 효율을 내는 동시에 적은 보드 스페이스를 차지하는 것이 가능한 파워 시스템 설계를 위해 계속 분투하고 있다"며 “당사가 다양한 파워 MOSFET 제품군에 새로운 제품을 추가함에 따라 이와같은 설계목표를 달성하려는 엔지니어들에게 작은 사이즈에 방열특성이 뛰어난 패키지의 고효율 소자들을 제공할 수 있게 되었다"고 말했다.

구매 정보

NTMFS5C404NL, NTMFS5C410NL, NTMFS5C442NL NTMFS5C604NL, NTMFS5C612NL 및 NTMFS5C646NL은 모두 컴팩트한 RoHS 규정준수 SO8FL (DFN-8) 패키지로 제공되며 가격은 10,000개 기준으로 개당 $0.42부터 구매가 가능하다.

PCIM 2015의 온세미컨덕터 부스 - Hall 9, Stand 559

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy