2010년 2월 18일, 서울 – 고성능, 고효율 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 공급하는 온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN, 지사장: 이종덕)가 500V 및 600V 내압의 high-voltage 파워 MOSFET 포트폴리오 출시로 선도적인 파워 스위칭 제품 시장을 확대했다.
이 새로운 솔루션은 더 빠른 turn-on 기능 및 전력 손실을 줄이는데 결정적인 전력효율교정(PFC), 펄스폭 변조(PWM) 단계 등의 고전압, 에너지 전환 애플리케이션의 강력한 수요를 위해 설계되었다. 특히, 이 솔루션은 ATX파워 서플라이, LCD 패널 전력 및 산업용 조명 기기 안정기뿐 아니라 게임, 프린터 및 노트북의 전원 어댑터 사용에 이상적이다.
새로운 500V 및 600V 소자는 뛰어나게 낮은 RDS(on)를 제공함으로써 전력 손실을 최소화하는 N-채널 MOSFET이다. 이 소자들은 planar stripe로 제작되어, 대부분의 애플리케이션에 적용 가능하다. 낮은 게이트 차지(Gate charge)는 스위칭 손실을 줄이면서 더 높은 전력 효율성을 구현한다. 이 소자들의 높은 애벌런치(avalanche) 에너지 특성은 파워 서플라이 애플리케이션에 매우 적합하며 기타 우수한 성능으로 인해 더욱 효율적인 전력 서브시스템의 개발을 가능케 한다.
온세미컨덕터의 MOSFET 제품 사업부 부사장 겸 총괄 매니저인 폴 레너드(Paul Leonard)는 이번 포트폴리오의 출시는 온세미컨덕터가 high-voltage 파워 MOSFET 시장으로 진입하는 첫 걸음”이라며“당사는 500V에서 600V에 이르는 스위칭 솔루션을 다양하게 제공함으로써 고객사들이 전력 관리 전 분야에서 필요로 하는 더 나은 서비스를 위해 전략적으로 high-voltage 스위칭 시장에 성공적으로 진입하였다. 이를 바탕으로 향후에도 지속적으로 소비 가전과 산업용 기기 고객사들을 대상으로 high-voltage 파워 MOSFET 포트폴리오를 확대할 것이다. 이는 온세미컨덕터가 고효율 파워 솔루션의 선도적인 제공업체로서의 위상을 확고히 하는 좋은 예가 될 것”이라고 덧붙였다.
새롭게 출시된 600V 소자들로는 다음과 같은 제품들이 있다.:
- IPAK 패키지의 NDD02N60Z-1G , 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.22
- DPAK패키지의 NDD02N60ZT4G, 가격은 10,000개 구매기준으로 개당 미화 $0.22
- IPAK패키지의 NDD03N60Z-1G, 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.23
- DPAK패키지의 NDD03N60ZT4G, 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.23
- IPAK패키지의 NDD04N60Z-1G, 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.27
- DPAK패키지의 NDD04N60ZT4G, 가격은 10,000개 구매 기준으로 미화 $0.27
- TO-220FP패키지의 NDF04N60ZG, 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.27
- TO-220FP패키지의 NDF06N60ZG, 가격은 10,000개 구매기준으로 개당 미화 $0.36
- TO-220FP패키지의 NDF10N60ZG, 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.42
새롭게 출시된 500V 소자들로는 다음과 같은 제품들이 있다.
- IPAK패키지의 NDD05N50Z-1G, 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.29
- DPAK패키지의 NDD05N50ZT4G, 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.29
-- TO-220FP패키지의 NDF05N50ZG, 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.29
- TO-220FP패키지의 NDF08N50ZG, 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.38
The NDF05N50ZG and NDF08N50ZG will be featured in a demonstration of a power supply and LED backlight for an LCD TV at the Applied Power Electronics Conference (APEC) at ON Semiconductor’s booth No. 315 on February 21-25, 2010 in Palm Springs, CA.
보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 확인해볼 수 있다.
온세미컨덕터에 대하여
온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN)는 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 공급하는 대표적인 업체입니다. 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 및 맞춤 소자에 대한 당사의 광범위한 포트폴리오는 고객사들이 자동차, 통신, 컴퓨팅, 소비가전, LED 조명, 의료, 산업, 군사/항공 및 전력 애플리케이션에서 자사 고유의 설계 문제를 빠르고 저비용으로 해결 하도록 하고 있습니다. 온세미컨덕터는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 지점, 디자인 센터로 구성된 세계적 수준의 부가가치를 지닌 공급체인 및 네트워크를 운영 중 입니다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 확인해볼 수 있다.
# # #
온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.