ON Semiconductor Enhances Near-Infrared Performance of CCD Image Sensors

2016년 7월 12일 -

Share

개선된 근적외선 감도의 업계 최초 8메가픽셀 소자 과학 및 의료용 영상, 머신비전, 지능형 수송 시스템에 적합















KAI-08052 CCD image sensors with near-infrared sensitivity.

2016년 7월 12일 - 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)가 근적외선 CCD 이미지 센서를 개선시키는 기술로 각종 산업용 애플리케이션에서 필요로 하는 이미지 성능을 업그레이드하고 있다.

이러한 기술을 접목한 온세미컨덕터의 CCD 관련제품 포트폴리오 중 하나인 8메가 픽셀 KAI-08052 이미지 센서는 근적외선 파장 감도를 두 배나 향상시켜 자사의 인터라인 전송 CCD 픽셀 설계 표준으로 공급하기 시작했다. 인터라인 전송이란 픽셀의 열과 열 사이에 수직 전송 CCD라 부르는 전송 경로를 설치해 축적된 전하를 이 경로로 전송하는 방식을 의미한다.

이렇게 향상된 감도는 근적외선 파장의 발광을 추출해내는 과학 및 의료용 영상기기에 매우 적합하다. 그뿐 아니라 머신 비전 시스템을 비롯해 근적외선이 사물을 보다 정확히 검사하거나 자동차의 번호판과 구분해내야 하는 지능형 수송 시스템 도 이러한 고감도를 필요로 하므로 응용 분야가 매우 넓다.

KAI-08052소자에 사용된 CCD 픽셀 설계는 실리콘 소자내의 전자 캡처 영역을 심도 있게 확장해주므로 궁극적으로 긴 파장 광자에 의해 생성된 전자를 더 잘 포착하는 결과를 제공한다. 심도 있는 픽셀은 근적외선 파장의 감지를 특정 파장에 따라 최고 2배나 향상시켜준다.

이러한 우물구조는 또한 포토다이오드를 각각 분리시킴으로써 향상된 근적외선 감도는 영상의 선명도를 떨어뜨리지 않게 된다.

"카메라 제작사들뿐 아니라 최종 소비자들이 CCD및 CMOS 기술 기반의 제품들을 필요로 함에 따라 당사는 앞으로도 지속적으로 이 모든 기술을 동시에 발전시킬 것"이라고 언급한 온세미컨덕터의 영상 센서 그룹 내 산업 및 보안 부서 담당 부사장 겸 총괄 책임인 허브 어하드 (Herb Erhadt)는 "KAI-08052는 기존의 표준형 픽셀 설계보다 훨씬 개선된 근적외선 감도 기능을 제공하므로 앞으로도 여러 분야에 이 기술이 채택되리라고 본다"고 강조했다.

KAI-08052는 ROHS 규정을 준수하는 CPGA-67 패키지로 실장되며 흑백, 베이어 칼라 및 Sparse Color 배열 모드로 제공된다. 기존의KAI-08051 이미지 센서 뿐 아니라 5.5 µm 및 7.4 µm CCD 이미지 센서와 완벽하게 핀간 호환이 되는 이 소자는 카메라 제작사들에게 빠르게 호평을 받을 전망이다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.