New Feature-Packed Automotive Grade Power Management ICs Added to the ON Semiconductor Portfolio

2013년 11월 6일 -

Share

스텝다운 DC-DC 컨버터로 구현 되는 고응답성 부스트 컨트롤러















NCV8876 non-synchronous boost controller. NCV896530 switching frequency dual channel step-down DC-DC buck converter.

2013년 11월 6일 - 에너지 효율의 혁신을 추구하는 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터(www.onsemi.com; 지사장 김재진)가 AEC 인증을 받은 IC 2종을 새로 출시했다. 넓은 입력 전압과 확장된 작동 온도 범위를 가진 이 제품들은 자동차 파워트레인과 차내 기타 애플리케이션에 최적화됐다.

NCV8876 비동기 부스트 컨트롤러 는 2볼트에서 44볼트의 입력전압 범위를 가지고 있으며, 자동 웨이크업과 셧다운 기능이 있다. 이는Start-Stop기능 (차량 정지 시 엔진 정지 및 재가동 기능) 동작 조건에서 배터리 전압강하를 막고 최소 출력 전압을 공급할 수 있도록 설계되어 있다. NCV8876은 공급 전압이 7.2V 이하로 떨어질 경우 동작 대기 상태가 되며 부스트 작동은 외부 N-채널 MOSFET IC 구동으로 소자가 대기 모드시 전압이 6.8볼트 이하로 떨어지면 시작된다.

단 11 마이크로암페어에 불과한 슬립 모드 전류는 이 소자의 전력 소모를 최소화한다. 보호 기능으로 사이클바이사이클 전류 제한과 고온셧다운(170 ⁰C부터), 히컵 모드(Hiccup Mode) 의 전류 보호 기능이 있다. 이 제품의 피크 전류 모드 제어는 내부 슬로프 보상을 가져 전체 전압 범위에서 안정성을 확보한다. 이로써 전류 제한이 초과될 경우 사이클이 남아 있는 동안 전력 스위치를 끔으로써 전류 오류 상태 동안에 보호 기능을 유지한다.

복잡한 운전자 보조 시스템을 타겟으로 한 NCV896530 2.1 메가헤르츠 스위치 주파수 듀얼 채널 스텝다운 DC-DC 벅 컨버터는 이제 현대식 자동차에 통합되고 있다. 두 채널 모두 외부 조절이 가능(0.9볼트에서 3.3볼트까지 커버)하며 1600mA까지 전류를 공급 할 수 있다. 이 소자는 동기식 정류(synchronous rectification) 기능을 통해 시스템 효율성을 강화했다. 소프트스타트, 사이클바이사이클 전류 제한, 고온셧다운 보호와 같은 특성을 지닌 이 소자는 가혹한 자동차 환경의 구동에 최적화되어 있다. NCV8876과 NCV896530은 모두 -40℃에서 150℃까지 이르는 접합 온도를 지원한다.

온세미컨덕터의 자동차 제품 사업부 이사인 짐 알바네즈(Jim Alvernaz)는 “NCV8816은 필요 성능을 맞추기 위한 비싼 ASIC 설계 혹은 훨씬 느린 응답 시간을 가진 단일 소자 부품설계의 양자택일 솔루션에 비해 저 배터리 전압 상태에서 자동적으로 반응하는 규격품으로서 제공된다."며 " 2.1 MHz 스위칭 주파수를 가진 NCV896530은 AM 대역을 간섭하지 않는다. 두 채널들은 서로 180도 위상 차이를 가진 스위칭으로 피크 전류가 현저히 줄어든다"고 언급했다.

구매 정보

NCV8876은 SOIC-8 패키지로, NCV896530은 DFN-10 패키지로 제공된다. RoHS 규정을 준수하는 두 제품은 3천개 단위로 각각 개당 미화 0.90달러와 1.20 달러이다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.