New Components from ON Semiconductor Support Development of High Efficiency Next Generation Portable and Consumer Electronics

다양한 휴대용 기기 및 가전용품을 위한 클래스 D 오디오 증폭기와 전류 제한 스위치 제품을 일렉트로니카에서 전시

NCP2704 audio subsystem IC

2010년 11월 11일, 서울 - 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션 공급회사인 온세미컨덕터(지사장: 이종덕)가 휴대용 기기 및 가전용 제품 설계를 지원하는 4개의 신제품을 발표했다.

온세미컨덕터는 휴대용 기기와 가전제품용으로 전력 관리기능, 보호기능, 오디오와 비디오기능 제품을 다양하게 제공한다. 크기가 작으면서도 저전력 고효율, 소용량 패키지로 집적된 제품을 공급하고 있는 온세미컨덕터는 스마트 폰, 개인용 미디어 플레이어, 디지털 카메라, LCD 텔레비전, 셋톱박스 그리고 DVD 플레이어와 같은 휴대용 기기 및 가전제품들이 필요로 하는 현재 및 미래의 새로운 디자인 수요를 지원한다.

일렉트로니카 전시회에서 휴대용 가전 분야 제품 출시
NCP2704오디오 서브시스템 IC 와 NCP2824 저소음 클래스 D 증폭기는 온세미컨덕터가 출시한 가장 최신 오디오 제품들이다. 이 두 소자는 개발자들에게 휴대 기기의 전력 증폭 설계시 고효율및 공간 절약 솔루션을 제공한다.

NCP2824는 자동이득제어(AGC) 기능과 전력 제한 기능이 장착된 저소음 클래스 D 증폭기이다. NCP2704는 동일한 저소음 클래스 D 증폭기와 저전력 헤드폰 증폭기를 집적화한 서브시스템으로써 배터리 수명을 늘려 오디오 재생시간을 보다 늘려주는 역할을 한다. 이 두 제품의 평균 효율은 대략 90 퍼센트 정도이며 휴대폰, 모바일 인터넷 브라우징 기기와 자동차의 핸드 프리 킷 등 휴대용 전자 제품의 오디오 파워관련 요구사항을 폭넓게 지원하기 위해 설계되었다.

두 제품의 논 클립핑 기능은 과도한 신호가 입력될 때의 신호왜곡을 제한하기 위해서 증폭률을 자동적으로 줄여주는데 이런 기능은 칩에 내장된 자동이득제어(AGC) 회로 덕택에 가능하다. 전력 제한 기능은 오디오 증폭기의 출력파워를 제한하여 과도한 출력파워로 인해 발생할수 있는 스피커 손상을 막는다. 두 제품의 자동이득제어(AGC) 기능은 소비자에 의해 조절될 수 있다.

NCP2824는 디자인을 단순화하기 위해 싱글 와이어 인터페이스 기술을 채용했다. 한편 NCP2704는 I²C 프로토콜을 사용해 자동이득제어(AGC), 주파수 다중분할 및 EMI 감소레벨을 다양하게 조정함으로써 시스템 사양을 만족시킨다.

온세미컨덕터의 신제품인 NCP380NCP382는 각각 단일 입력/ 단일 출력 그리고 단일 입력/ 복수 출력의 전류 제한 분배 스위치로서 높은 용량성부하 또는 출력단락과 같은 문제가 발생할 수 있는 USB 포트에 사용되도록 고안되었다. 일반적으로 사용되는 제품들은 노트북 및 데스크탑 컴퓨터, 허브, 셋톱 박스, 텔레비전과 게임기 등이다.

이 새로운 소자들은 출력전류가 전류제한치 을 초과하거나 출력쇼트가 발생했을 때 정전류 모드로 전환시켜 출력 전류량을 원하는 수준으로 제한한다. 모드 전환 시 전류의 흔들림을 최소화하기 위해 전력 스위치의 상승 및 하락 시간을 조정하며, 전류변화에 대하여 매우 빠른시간안에 탐지함으로써 막대한 전류 유입을 제한한다.

NCP382는 두 개의 80밀리옴(mΩ) MOSFET(산화막 반도체 전기장 효과 트랜지스터)를 내장하여 DFN8 3 mm * 3 mm 혹은 SOIC-8 패키지로 제공되며 전류 허용치는 500 mA, 1000mA 혹은 1500mA로 고정되어 있다.

NCP380은 한 개의 70밀리옴(mΩ) MOSFET을 내장하여 UDFN6, TSOP-5 혹은 TSOP-6 패키지를 사용한다. 전류 허용 한계는 500mA, 1000mA, 혹은 1500mA 에 고정되었지만 100mA 과 1.5A 범위 내에서 외부 레지스터를 통해 조절이 가능하다.

NCP 380와 NCP 382의 동작 전압범위는 2.5V ~ 5.5V이며 소프트 스타트와 소프트 턴오프, 과열방지, 그리고 역전압 보호와 같은 특징을 지닌다. 두 제품 모두 IEC61000-4-2(레벨 4)의 사양을 충족시키며 내부 칩의 동작 온도는 영하 40도에서 영상 125도까지이다.

일렉트로니카에서 휴대용 기기 및 소비 가전용 제품 전시
저전력소비과 고효율 그리고 작은크기가 새로운 제품 디자인의 중요한 요소로 인식되는 휴대용 기기 및 소비 가전용 제품 영역에서 온세미컨덕터는 급성장 중인 배터리로 동작되는 기기의 오디오와 전력 관리 부분을 지원하는 고집적도, 고효율, 소형크기의 제품군을 전시한다.

11월 9일부터 12일까지 개최되는 일렉트로니카 전시회에서의 온세미컨덕터 부스 번호는 Hall A5, Stand 225이다.

온세미컨덕터 회사 소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체입니다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한디자인 도전을 해결하도록 도와줍니다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있습니다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.