onsemi and VW Group Cement Strategic Collaboration on Silicon Carbide Technology for Next-Generation Electric Vehicles with Strategic Agreement

Le due aziende stanno collaborando allo sviluppo di una soluzione completa per inverter di trazione destinata alle piattaforme modulari per veicoli elettrici (EV) dell'OEM

PHOENIX – 25 gennaio, 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), azienda leader nei settori delle tecnologie di rilevamento e della potenza intelligente, ha annunciato la stipula di un accordo strategico con Volkswagen AG (VW) finalizzato alla fornitura di moduli che permetteranno di realizzare una soluzione completa per gli inverter di trazione dei veicoli elettrici (EV) basati sulla famiglia di Piattaforme della prossima generazione della Casa automobilistica tedesca. I semiconduttori sono parte di una ottimizzazione sistemica generale e daranno una soluzione a supporto degli inverter di trazione anteriore e posteriore dei modelli VW.

Nell'ambito di questo accordo onsemi fornirà, in un primo momento, i propri moduli per inverter di trazione da 1200 V della linea EliteSiC. I moduli di potenza EliteSiC sono compatibili a livello di pin in modo da poter adattare senza problemi la soluzione per differenti livelli di potenza e vari tipi di motori. I team delle due società hanno collaborato per oltre un anno sull'ottimizzazione dei moduli di potenza per le piattaforme della prossima generazione e i campioni per la pre-produzione sono in fase di sviluppo e valutazione.

“Le prestazioni e i livelli qualitativi decisamente superiori dei moduli per inverter di trazione di onsemi - ha sostenuto Karsten Schnake, responsabile della taskforce COMPASS di VW, creata per sviluppare linee strategiche e operative per l'approvvigionamento di semiconduttori – unitamente agli sforzi congiunti per realizzare la miglior soluzione possibile a livello di sistema, ci permetterà di assicurare l'esperienza di guida e la qualità che i clienti si aspettano da un veicolo del gruppo VW. L'ampio portafoglio di soluzioni di rilevamento e di potenza intelligenti di onsemi consente inoltre l'integrazione di tecnologie e caratteristiche all'avanguardia nei nostri veicoli elettrici, a partire dall'inverter di trazione. Oltre questo traguardo, onsemi, con la sua capacità produttiva bilanciata, che può contare su stabilimenti negli Stati Uniti, in Asia e in Europa, compreso un impianto nella Repubblica Ceca, è il partner perfetto per supportare i nostri mercati strategici con tutte le soluzioni ad alta tensione e non solo.

Grazie a 19 siti produttivi destinati alla fabbricazione di wafer e al packaging, onsemi è in grado di fornire a VW oltre 500 differenti dispositivi – tra cui IGBT, MOSFET, sensori di immagine e circuiti integrati per la gestione della potenza (PMIC). Oltre a questa gamma di prodotti estremamente versatile, onsemi ha a disposizione una catena di fornitura per il carburo di silicio (SiC) completa, ovvero in grado di sviluppare al proprio interno tutte le fasi produttive, tra cui accrescimento dei cristalli (boule) di carburo di silicio, substrati, epitassia, fabbricazione dei dispositivi e realizzazione di soluzioni in package discreti e moduli integrati, che supporterà perfettamente VW con una fornitura affidabile e sicura.

“L'ampia base produttiva, che comprende una filiera produttiva completa e resiliente per il carburo di silicio – ha affermato Simon Keeton, executive vice president e general manager del Power Solutions Group di onsemi – ci permette di garantire la continuità di fornitura che rappresenta un fattore critico per gli OEM. Gli investimenti fatti per aumentare la nostra produzione su scala globale, in particolare dei dispositivi in carburo di silicio, ci permetterà di supportare in maniera adeguata il rapido aumento della produzione di veicoli elettrici di VW”.

La soluzione per inverter di veicoli elettrici è composta da tre moduli a semiponte da 1200 V della serie EliteSiC di onsemi e questa soluzione a tutto tondo supporta gli inverter di entrambi gli assi comprendo un'ampia gamma di potenze.

Maggiori informazioni sulla serie EliteSiC sono disponibili sul sito onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy