ON Semiconductor Launches Automotive-Qualified Self Protected Low-Side Driver ICs

La famiglia di dispositivi NCV840x in package SOT-223, DPAK e SOIC8 offre funzionalità di pilotaggio robuste e affidabili adatte ai più difficili ambienti industriali e automotive

low-side protected MOSFET photo

ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), uno dei più importanti produttori mondiali di soluzioni basate su silicio ad alte prestazioni ed energeticamente efficienti, ha presentato una famiglia di MOSFET protetti in configurazione low-side caratterizzati da un elevato livello di protezione integrata. I nuovi dispositivi della famiglia NCV840x hanno ottenuto la qualificazione secondo lo standard AEC-Q101 e sono ideali per essere usati nella applicazioni di commutazione in ambienti difficili nel settore industriale e automotive

Progettati per un funzionamento molto robusto e affidabile, i modelli NCV8401, NCV8402, NCV8402D (doppio die), NCV8403 e NCV8405 sono tutti dotati di un’ampia gamma di funzionalità di protezione interna, tra cui limitazione di corrente e temperatura, scariche elettrostatiche e limitazione integrata della tensione tra drain e gate per proteggersi dalla sovratensioni.

“Con il continuo aumento della quantità di elettronica all’interno dei veicoli, cresce la domanda di soluzioni a semiconduttore che aiutino a ridurre il numero di componenti necessari e lo spazio occupato,” afferma Jim Alvernaz, direttore Automotive Power Products di ON Semiconductor. “La famiglia NCV840x aiuterà i progettisti a raggiungere tali obiettivi offrendo una soluzione in grado di sopportare le impegnative condizioni tipiche dell’ambiente automotive.” 

Caratteristiche e vantaggi
I circuiti di pilotaggio NCV840x possono essere usati con una varietà di carichi, resistivi, induttivi e capacitivi, permettendo al progettista di sostituire i relè elettromeccanici o i circuiti elettronici a componenti discreti con una soluzione alternativa molto più compatta e robusta che offre una vita operativa molto più lunga. Tutti i dispositivi sono dotati di ingressi a livello logico.

I dispositivi NCV8401, NCV8402/D e NCV8403 hanno una caratteristica di tensione tra drain e source  (VDSS) di 42 V e una corrente massima di drain  (ID) di 33 A, 2 A e 15 A rispettivamente. Il dispositivo NCV8405 ha una VDSS di 40 V e una corrente massima ID di 6 A. La tensione tra gate e source per tutti i dispositivi è pari a ±14 V.

Tutti i membri della nuova famiglia sono caratterizzati da una bassa resistenza in conduzione (RDS(ON)) che permette di realizzare circuiti con un miglior rendimento energetico. I valori di RDS(ON) ( a 10 V) sono rispettivamente di  23 mΩ per il modello NCV8401; 165 mΩ per il modello NCV8402/D; 53 mΩ per il modello NCV8403; e 90 mΩ per il modello NCV8405.

I dispositivi hanno un’ampia gamma di temperature di funzionamento compresa tra −40 °C e150 °C e un elevato livello di resistenza alle scariche elettrostatiche (4000 V con temperatura di giunzione di 25 ⁰C). Il limite di temperatura oltre il quale interviene lo spegnimento automatico è impostato a 175 ⁰C quando VGS è pari a 5 V e 165 ⁰C con VGS pari a 10 V.

Package e prezzi
I dispositivi NCV840x sono disponibili in package senza piombo SOT-223, DPak e SOIC8. Il prezzo unitario dei dispositivi NCV840x varia da $0.25 a $0,58 USD per lotti di 1.000 unità.

Per uiteriori informazioni si rimanda al sito https://www.onsemi.com o si prega di contattare Richard White all’indirizzo Richard.White@onsemi.com.

Informazioni su ON Semiconductor
Grazie alla sua rete logistica globale e al suo esteso portafoglio di prodotti, ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) è uno dei principali fornitori di soluzioni basate su silicio ad alte prestazioni ed energeticamente efficienti, che permettono ai progettisti di migliorare rapidamente ed economicamente l’efficienza dei sistemi elettronici utilizzati nei settori dell’elaborazione dati, comunicazioni, largo consumo, automobilistico, industriale, medicale e difesa/aerospaziale. La gamma di prodotti dell’azienda comprende dispositivi elettronici di potenza, per il trattamento di segnali, circuiti logici, componenti discreti e dispositivi personalizzati. La società dispone di una rete di siti produttivi, uffici commerciali e centri di progettazione situati nei mercati chiave in Nord America, Europa e nella regione Asia Pacifico. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito https://www.onsemi.com.

#  #  #

ON Semiconductor e il logo ON Semiconductor sono marchi registrati di Semiconductor Components Industries, LLC. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto citati in questo documento sono marchi registrati o marchi dei legittimi proprietari. Sebbene l’azienda faccia riferimento al suo sito Web in questo comunicato stampa, tali informazioni non devono essere incluse.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy