ON Semiconductor Introduces Integrated Switching Buck Regulators with Industry Leading Conversion Ratios

PHOENIX, Arizona – 23 aprile 2012 –

Share

Frequenza di commutazione a 2 MHz ottimizzata per le esigenze dei sistemi di Infotainment in ambito Automotive

NCV890201 Integrated Switching Buck Regulator

PHOENIX, Arizona – 23 aprile 2012 – ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), uno dei principali fornitori di soluzioni ad alte prestazioni basate su silicio per realizzare sistemi elettronici energeticamente efficienti, ha presentato una nuova serie di regolatori per convertitori di tipo buck particolarmente indicati per realizzare applicazioni, come sistemi di Infotainment in ambito Automotive, dove lo spazio disponibile è limitato e le problematiche di compatibilità elettromagnetica sono complesse.  Questi dispositivi ad elevato livello di integrazione garantiscono un rendimento energetico di conversione ai vertici del mercato per realizzare alimentatori a commutazione collegati alla batteria.

I dispositivi NCV890100, NCV890101, NCV890130, NCV890131, NCV890200, NCV890201 e NCV890231 integrano al loro interno un commutatore di potenza e funzionano a 2 megahertz (MHz). La frequenza di commutazione di 2 MHz permette di utilizzare induttori e condensatori più piccoli e più economici per realizzare i filtri di ingresso e di uscita. La frequenza di commutazione dei dispositivi NCV890101, NCV890131, NCV890201 e NCV890231 può anche essere sincronizzata con una segnale di clock esterno.

“Questi regolatori a commutazione sono stati attentamente ottimizzati per le esigenze delle applicazioni di Infotainment in ambito Automotive,” afferma Jim Alvernaz, responsabile dei prodotti per il settore auto di ON Semiconductor. La combinazione di una frequenza di commutazione elevata con la presenza di un commutatore di potenza interno (Mosfet) a canale-N permette di progettare un sistema di alimentazione per auto estremamente compatto.”

Mentre i dispositivi concorrenti sono in grado di convertire una tensione di 16 volt (V) abbassandola a 3,3 V, i dispositivi di questa nuova serie realizzata da ON Semiconductor hanno la capacità di convertire una tensione di ingresso 18 V abbassandola fino a 3,3 V e di convertire una tensione di ingresso di 16 V abbassandola fino a 2,5 V, pur mantenendo una frequenza di commutazione costante di 2 MHz. Questi dispositivi funzionano con una tensione di alimentazione compresa tra 4,5 V fino a 36 V e possono tollerare sovratensioni dovute a disconnessioni del carico (load dump) fino a 40 V (45 V per le versioni 890x3x), il che li rende adatti alle difficili condizioni operative create dalla presenza dei sistemi start-stop e in condizioni di avviamento a freddo (cold-crank). I dispositivi NCV890100, NCV890101, NCV890130 e NCV890131 erogano 1,2 ampere (A) di corrente di uscita di picco, mentre i dispositivi NCV890200, NCV890201 e NCV890231 erogano una corrente di uscita di picco di 2 A. 

Package e prezzi
I dispositivi NCV890100, NCV890101, NCV890200, NCV890130, NCV890131, NCV890231 e NCV890201 sono tutti qualificati secondo le norme AEC Q100 e omologabili secondo le procedure PPAP (Production Part Approval Process). I dispositivi vengono offerti in package privi di piombo conformi alle direttive RoHS DFN-8, DFN-10 e SOIC−8 ad un prezzo unitario compreso tra $1,13 e $1,50 per lotti di 2500 pezzi.

About ON Semiconductor
ON Semiconductor è uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni ad alte prestazioni basate sul silicio per realizzare sistemi elettronici ad elevata efficienza.  L’ampia gamma di prodotti offerti dall’azienda, che  comprende dispositivi elettronici di potenza e per l’elaborazione dei segnali, circuiti logici, componenti discreti e personalizzati, aiuta i clienti ad affrontare efficacemente le loro sfide progettuali nei settori dell’automobile, comunicazioni, informatica, elettronica di largo consumo, illuminotecnica a LED, medicale, difesa/aerospaziale ed elettronica di potenza. ON Semiconductor gestisce una catena logistica a valore aggiunto di livello mondiale e una rete di siti produttivi, uffici commerciali e centri di progettazione situati nei mercati chiave in Nord America, Europa e nella regione Asia Pacifico. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito https://www.onsemi.com.

#  #  #

ON Semiconductor e il logo ON Semiconductor sono marchi registrati di Semiconductor Components Industries, LLC. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti che appaiono in questo documento sono marchi registrati e marchi dei rispettivi aventi diritto. Sebbene l’azienda faccia riferimento al suo sito Web, le informazioni ivi pubblicate non sono da incorporare in questo documento.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.