onsemi Launches End-to-End Positioning System to Enable Accurate, More Power-Efficient Asset Tracking

En partenariat avec Unikie et CoreHW, onsemi fournit le système permettant de développer facilement des solutions de suivi des actifs pour les entrepôts, les magasins de détail et autres bâtiments

Scottsdale, Arizona. – 27 juin 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), un leader des technologies intelligentes d'alimentation et de détection, a lancé aujourd'hui un système de positionnement de bout en bout qui permet le développement plus simple et plus rapide de solutions de suivi d'actifs, plus précises, plus rentables et plus économes en énergie. Le système est basé sur le microcontrôleur RSL15 d'onsemi, le MCU Bluetooth® 5.2 à plus faible consommation de l'industrie, et intègre des algorithmes logiciels et des composants fournis par Unikie et CoreHW. Il en résulte une solution entièrement intégrée avec des composants qui ont été optimisés pour fonctionner ensemble.

La nouvelle solution Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) permet d'utiliser des balises pour suivre des objets ou des personnes avec une précision inférieure au mètre dans des espaces fermés définis tels que des entrepôts, des magasins ou d'autres bâtiments. Il peut s'adapter à de grands volumes d'objets suivis en termes de performances et de coût, tout en réduisant les efforts de développement et les délais de mise sur le marché.

Avec plusieurs nouvelles fonctionnalités avancées, le RSL15 est idéal pour diverses applications d'automatisation industrielle, comme le suivi des actifs, la vente au détail intelligente et les nœuds de périphériques IoT.

  • Précision: le MCU Bluetooth 5.2 RSL15 prend en charge une portée plus longue, des transmissions de données plus élevées et une localisation suivant l'angle d'arrivée (Angle of Arrival, AoA) et l'angle de départ (Angle of Departure, AoD).
  • Efficacité énergétique: la fonction de détection intelligente innovante d'onsemi permet au processeur Arm® Cortex®-M33 de rester en veille profonde tout en continuant à surveiller les interfaces des capteurs.
  • Sécurité: Le RSL15 est conçu avec les technologies Arm TrustZone® et Arm CryptoCell™-312 pour établir la sécurité d‘un dispositif et pour protéger l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité du code et des données. Certifiée PSA Niveau 1, cette conception renforce les mesures de sécurité déjà proposées dans le protocole Bluetooth pour garantir l'assurance à la fois au niveau des données et des applications

Unikie, une société d'ingénierie pionnière axée sur la création d'espaces intelligents, a développé des algorithmes et des composants logiciels pour calculer les positions en temps réel d'une balise Bluetooth LE, en utilisant les valeurs IQ des signaux reçus. Le logiciel de localisation à hautes performances d'Unikie se présente sous la forme d'un moteur de localisation BLE pour le déploiement en périphérie ou dans le cloud. De plus, les API d'Unikie peuvent être facilement intégrées dans les systèmes d'entreprise et les analyseurs de données.

CoreHW, une société de semi-conducteurs fabless développant des technologies de circuits intégrés fournit des kits de développement Bluetooth pour la localisation basée sur l’angle d'arrivée (AoA) à une gamme d'industries, leur permettant de tirer parti de systèmes de localisation intérieure pour améliorer les applications basées sur la localisation.. CoreHW conçoit et fournit des cartes réseau d'antennes compatibles Bluetooth LE dans divers facteurs de forme qui offrent des capacités de localisation très précises à un niveau de 10 centimètres.

Téléchargez la note d'application pour en savoir plus sur ce partenariat.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy