ON Semiconductor Introduces Integrated Switching Buck Regulators with Industry Leading Conversion Ratios

PHOENIX, Ariz. - 23 avril 2012 -

Share

Fonctionnement à 2 MHz optimisé pour les systèmes d'info-divertissement automobiles

NCV890201 Integrated Switching Buck Regulator

PHOENIX, Ariz. - 23 avril 2012 - ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), l'un des principaux fournisseurs de solutions silicium performantes pour l'électronique haut rendement, a présenté une nouvelle série de régulateurs dévolteurs à découpage destinés aux applications de divertissement ou d'info-divertissement automobiles, pour lesquels l'espace est limité et la sensibilité aux parasites électromagnétique (CEM), un souci majeur. Ces dispositifs très intégrés offrent les meilleurs rendements de conversion du marché pour des alimentations à découpage alimentées par batterie.

Les NCV890100, NCV890101, NCV890130, NCV890131, NCV890200, NCV890201 et NCV890231 incorporent chacun un hacheur de puissance interne et fonctionnent à 2 MHz. La fréquence de commutation de 2 MHz permet l'utilisation d'inductances et de condensateurs plus petits et moins coûteux, pour les  filtres d'entrée et de sortie. La fréquence de commutation des modèles NCV890101, NCV890131, NCV890201 et NCV890231 peut également être synchronisée à une horloge externe.

"Ces régulateurs à découpage sont particulièrement optimisés pour une utilisation au sein des systèmes de divertissement et d'info-divertissement automobiles modernes," déclare Jim Alvernaz, Directeur des produits automobiles, chez ON Semiconductor. L'association d'une fréquence de commutation élevée et d'un commutateur de puissance canal-N interne permet de concevoir des alimentations automobiles extrêmement compactes."

Alors que les dispositifs concurrents sont capables de transformer un tension de 16 volts en 3.3 volts, ces nouveaux produits ON Semiconductor peuvent convertir du 18V en entrée, en 3.3V en sortie, et même descendre à 2.5V à partir d'une entrée 16V, tout en maintenant une fréquence de commutation constante de 2 MHz. Ces composants  peuvent fonctionner sur une gamme de tension allant de 4.5 V jusqu'à 36V, et encaisser des tensions de rupture de charge jusqu'à 40V (45V pour les versions 890x3x), ce qui les rend bien adaptés aux conditions sévères des systèmes "start-stop" et des démarrages à froid. Les NCV890100, NCV890101, NCV890130 et NCV890131 fournissent 1.2A maximum de courant de sortie, tandis que les NCV890200, NCV890201 et NCV890231 peuvent fournir un courant de sortie jusqu'à 2A.

Conditionnement et prix
Les NCV890100, NCV890101, NCV890200, NCV890130, NCV890131, NCV890231 et NCV890201 sont tous qualifiés AEC Q100 et compatibles PPAP (Production Part Approval Process, ou processus d'agrément de composant de production). Ces dispositifs se présentent en boîtiers sans-plomb DFN-8, DFN-10 ou SO8, conformes Pb RoHS-, et sont tarifés entre 1.13 dollar et 1.50 dollar l'unité, par quantités de 2500 pièces.

A propos d'ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq : ONNN) est un fournisseur majeur de solutions silicium performantes, pour l'électronique à haut rendement énergétique. La vaste gamme de circuits de gestion d'énergie, de conditionnement du signal, de circuits logiques, et de composants discrets ou spécifiques, proposés par la société, permet à ses clients de résoudre de manière optimum les problèmes posés par la conception d'applications dans les domaines automobile, télécoms, informatique, grand-public, industriel, éclairage LED, médical, militaire et aéronautique, ou énergétique. ON Semiconductor dispose d'une chaine d'approvisionnement à valeur ajoutée de classe mondiale, et d'un réseau d'unités de production, de bureaux de vente et de centres de conception, répartis dans les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie Pacifique. Pour plus d'informations, visitez http ://www.onsemi.com

#  #  #

ON Semiconductor et le logo ON Semiconductor logo sont des marques commerciales deposes de Semiconductor Components Industries, LLC. Toutes les autres marques et noms de produits citées dans ce document sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Bien que la société fasse référence à son site web dans ce communiqué, les informations issues de ce site web ne doivent pas être intégrées à ce document.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.