onsemi Silicon Carbide Power Module for Traction Inverters Selected for Hyundai Motor Group’s High Performance Electric Vehicles

Die EliteSiC-Siliziumkarbid-/SiC-Module von onsemi erhöhen den Wirkungsgrad und verringern das Gewicht der Traktionswechselrichter in den EVs des südkoreanischen Automobilherstellers. Damit erhöht sich die Reichweite der Elektrofahrzeuge und deren Leistungsfähigkeit.

PHOENIX – 4. Januar 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, setzt seine Siliziumkarbid-/SiC-Leistungsmodule der EliteSiC-Reihe nun im Modell EV6 GT von Kia ein. Das Elektrofahrzeug (EV) beschleunigt in 3,4 Sekunden von Null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 161 km/h. Das EliteSiC-Leistungsmodul ermöglicht im Traktionswechselrichter eines Hochleistungs-EV eine hocheffiziente Leistungswandlung von den 800 V Gleichstrom der Batterie zum Wechselstromantrieb für die Hinterachse. onsemi arbeitet weiterhin mit der Hyundai Motor Company und Kia (HMC/KIA) zusammen, um EliteSiC in den kommenden Hochleistungs-EVs auf Basis der Electric-Global-Module-Platform (E-GMP) von HMC/KIA einzusetzen.

Das onsemi-SiC-Leistungsmodul mit hoher Leistungsdichte bietet neueste Gehäusetechnik, um Störeinflüsse und den Wärmewiderstand zu minimieren und hohe Zuverlässigkeit mithilfe innovativer Verbindungstechnik zu gewährleisten. Dies führt zu geringeren Leistungsverlusten bei der Wandlung von Gleichstrom in Wechselstrom. Auch die Größe und das Gewicht des Traktionswechselrichters verringern sich dabei, was die Leistungsfähigkeit und die Reichweite des Fahrzeugs um 5% erhöht.

Mit seinem umfassenden Know-how bei hochkompakten Stromversorgungslösungen für Automotive-Anwendungen ermöglicht onsemi mit seinen differenzierten Leistungsmodulen branchenführende Antriebslösungen. Durch erstklassige Gehäusetechnik und den Übergang von Planar- zu Trench-Zellenstrukturen bei SiC kann onsemi dem Branchenführer HMC/KIA äußerst robuste und zuverlässige Lösungen anbieten.

„Die Zusammenarbeit mit HMC/KIA basiert auf der überragenden Leistungsfähigkeit unserer EliteSiC-Technologie“, so Simon Keeton, Executive Vice President und General Manager der Power Solutions Group bei onsemi. „Ebenso wichtig ist unsere schnell wachsende, vertikal integrierte SiC-Lieferkette, die es uns ermöglicht, die erforderliche Größenordnung zu planen, um die Serienfertigung von Elektrofahrzeugen zu unterstützen.“

Weitere Informationen unter: EliteSiC Power Modules

Über onsemi
onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Innovationen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit seinem Fokus auf die Märkte Automotive und Industrie beschleunigt das Unternehmen den Wandel bei Megatrends wie Fahrzeugelektrifizierung und -sicherheit, nachhaltige Energienetze, industrielle Automatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur. onsemi bietet ein hochdifferenziertes und innovatives Produktangebot, das intelligente Leistungselektronik und Sensortechnik bereitstellt, um selbst komplexe Herausforderungen zu lösen und den Weg zu einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt zu ebnen. onsemiist als Fortune-500®-Unternehmen anerkannt und im S&P-500®-Index enthalten. Weitere Informationen unter www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy