onsemi Launches End-to-End Positioning System to Enable Accurate, More Power-Efficient Asset Tracking

Zusammen mit Unikie und CoreHW stellt onsemi ein System zur einfachen Entwicklung von Asset-Tracking-Lösungen für Lagerhäuser, Einzelhandelsgeschäfte und andere Gebäude bereit

Scottsdale, Arizona – 27. Juni 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, stellt ein durchgehendes Ortungssystem vor, das eine einfachere und schnellere Entwicklung genauerer, kostengünstigerer und energieeffizienterer Lösungen für das Asset-Tracking ermöglicht. Das System basiert auf dem Mikrocontroller (MCU) RSL15 von onsemi, der Bluetooth®-5.2-MCU mit dem branchenweit geringsten Stromverbrauch. Hinzu kommen Software-Algorithmen und Komponenten von Unikie und CoreHW, was zu einer vollständig integrierten Lösung mit Komponenten führt, die für das Zusammenspiel optimiert wurden.

Die neue Bluetooth-Low-Energy-/BLE-Lösung ermöglicht den Einsatz von Tags zur Verfolgung von Objekten oder Personen mit einer Genauigkeit von unter einem Meter in definierten geschlossenen Räumen wie Lagerhallen, Geschäften oder anderen Gebäuden. Sie ist in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Kosten auf große Mengen verfolgter Objekte skalierbar und reduziert gleichzeitig den Entwicklungsaufwand und die Markteinführungszeit.

Mit seinen neuen Funktionen eignet sich der RSL15 für verschiedene industrielle Automatisierungsanwendungen, einschließlich Asset-Tracking, Smart Retail und IoT-Edge-Knoten.

  • Genauigkeit: Die Bluetooth-5.2-MCU RSL15 unterstützt größere Reichweiten, höhere Datenübertragungen und präzisere Ortung durch Angle of Arrival (AoA) und Angle of Departure (AoD).
  • Energieeffizienz: Die Smart-Sensing-Funktion von onsemi ermöglicht es dem Arm®-Cortex®-M33-Prozessor, im Deep-Sleep-Zustand zu verbleiben, während er weiterhin Sensorschnittstellen überwacht.
  • Sicherheit: Der RSL15 wurde mit Arm TrustZone® und Arm-CryptoCell™-312-Technik ausgestattet, um die Vertrauensbasis eines Systems aufzubauen und die Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit von Code und Daten zu schützen. Dieses Design ist PSA-Level-1-zertifiziert und erweitert die Sicherheitsmaßnahmen, die das Bluetooth-Protokoll bereits bietet, um Sicherheit auf der Daten- und Anwendungsebene zu gewährleisten.

Unikie, ein Pionier, der sich auf intelligente Räume spezialisiert hat, entwickelte die Software-Algorithmen und Komponenten zur Berechnung der Echtzeit-Positionen eines BLE-basierten Tags unter Verwendung der IQ-Werte für die empfangenen Signale. Die Lokalisierungssoftware von Unikie wird als Unikie BLE Localization Engine für den Edge- oder Cloud-Einsatz angeboten. Darüber hinaus lassen sich die APIs von Unikie leicht in Unternehmenssysteme und Datenanalysatoren integrieren.

CoreHW, ein Fabless-Halbleiterunternehmen und IC-Entwickler, bietet Bluetooth-AoA-Entwicklungskits für verschiedene Branchen, mit denen sich Indoor-Ortungssysteme für leistungsfähigere standortbezogene Anwendungen nutzen lassen. CoreHW entwickelt und liefert BLE-fähige Antennen-Array-Boards in verschiedenen Formfaktoren, die hochpräzise Ortungsfunktionen mit 10 cm Genauigkeit bieten.

ie Application Note verrät mehr über diese Zusammenarbeit.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy