ON Semiconductor’s SiC Power Modules to Support Delta’s Solar PV Inverters

PHOENIX, Arizona – 20. Juli 2020 –

Share

3-Phasen-Solarwechselrichter von Delta profitiert durch den hohen Wirkungsgrad der SiC-Technologie

PHOENIX, Arizona – 20. Juli 2020 – ON Semiconductor (Nasdaq: ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, stellt ein komplettes SiC-Leistungselektronikmodul (https://bit.ly/37gzScz) für Solarwechselrichter (https://bit.ly/3hg1yCP) vor, das von Delta, einem führenden Anbieter von Stromversorgungs- und Wärmemanagement-Lösungen, für dessen 3-Phasen-Solarwechselrichter M70A ausgewählt wurde.

Die Serie NXH40B120MNQ kompletter SiC-Leistungsmodule enthält einen 1200 V/40 mΩ SiC-MOSFET und eine 1200 V/40 A SiC-Boost-Diode mit zwei Boost-Stufen. Die SiC-Technologie sorgt für geringe Sperrverzögerungs- und schnelle Schalteigenschaften, die erforderlich sind, um die in Anwendungen wie Solarwechselrichtern erforderliche hohe Energieeffizienz zu erzielen.

„Die Siliziumkarbid-Technologie hat das Potenzial, den Stromversorgungsmarkt zu revolutionieren", so Asif Jakwani, Senior Vice President der Advanced Power Division bei ON Semiconductor. „Unsere kompletten integrierten SiC-Leistungsmodule erfüllen die Anforderungen an einen besseren Systemwirkungsgrad bei erhöhten Leistungsniveaus in Solarwechselrichtern und demonstrieren die Ausgereiftheit der SiC-Technologie.“

Raymond Lee, Leiter der PV Inverter Business Unit bei Delta, fügte hinzu: „Mit unserem Fokus auf innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft sind wir stets bemüht, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die uns dabei helfen, den höchsten Wirkungsgrad zu erzielen, das Produktvolumen und -gewicht zu reduzieren und die Anforderungen des weltweiten Markts für Solartechnik zu erfüllen. Die SiC-Leistungsmodule von ON Semiconductor wurden für unseren 70 kW-/ 3-Phasen-Solar-Stringwechselrichter M70A ausgewählt, weil sie die höchste Leistungsfähigkeit ihrer Klasse bieten, die zusammen mit unserem Know-how rund um hocheffiziente Leistungselektronik es unseren Produkten ermöglicht, Spitzenwirkungsgrade bei der Energieumwandlung von bis zu 98,8 % zu erzielen.“

Als Teil des wachsenden PIM-Angebots (Power Integrated Modules) von ON Semiconductor, das auf der Wide-Bandgap-(WBG-)Halbleitertechnologie basiert, bietet der NXH40B120MNQ ein hohes Maß an Integration mit einer für das Wechselrichterdesign optimierten Anschlussbelegung. Durch den Einsatz von SiC-Bauteilen bietet das Leistungsmodul geringe Leitungs- und Schaltverluste und ermöglicht die Verwendung höherer Schaltfrequenzen, was zu einer höheren Inversionsgüte beiträgt. Die Module sind auf einfache Handhabung ausgelegt und bieten je nach Wunsch lötfreie Pressverbindungen und kundenspezifische Optionen für die Wärmeschnittstelle.

Das komplette SiC-Leistungsmodul NXH40B120MNQ ist als 2-Kanal- und 3-Kanal-Variante erhältlich und wird durch das NXH80B120MNQ0 ergänzt, ein 2-Kanal-Modul, das einen 1200 V/80 mΩ SiC-MOSFET mit 1200 V/20 A SiC-Diode enthält.

Zusätzliche Ressourcen & Informationen:

  • Landing page: Solar Power Solution, Wide Bandgap Solutions
  • Video: Solar Home and Battery Storage Demo
  • Über ON Semiconductor ON Semiconductor (Nasdaq: ON) ist Innovationstreiber im Bereich Energieeffizienz und hilft Kunden dabei, den weltweiten Energieverbrauch zu senken. Das Unternehmen ist ein führender Halbleiterhersteller mit einem umfangreichen Angebot an energieeffizienten Power-Management-, Analog-, Sensor-, Logik-, Timing-, Datenanbindungs-, diskreten, SoC- und kundenspezifischen Bausteinen. Das Angebot hilft Entwicklern bei ihren individuellen Design-Herausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumer, Industrie sowie Medizin-, Luft-/ Raumfahrt- und Verteidigungstechnik. ON Semiconductor verfügt über eine schnell reagierende, zuverlässige und erstklassige Lieferkette und Qualitätssicherung, ein robustes Compliance- und Ethik-Programm sowie über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter www.onsemi.com.

    About onsemi

    onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

    ###

    onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

    If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

    * Full Name

    * Email

    * Media you represent

    * Press Category

    *Required fields

    Choose your prefered language. You can choose more than one.