ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Anbieter hochleistungsfähiger, energie-effizienter Halbleiterlösungen, stellt mit dem NCP508 einen Niederstrom-Spannungsregler vor, der eine effiziente und wirtschaftliche Lösung zur Bereitstellung einer Low-Power-Versorgungsschiene darstellt. Der neue Regler unterstützt Strom sparende, platz- und kosteneffiziente Designs in Anwendungen wie Touchscreens, Tastaturen, Smartphones, tragbaren Messgeräten, Druckern und Fernbedienungen.
Der NCP508 kann Ströme bis zu 50 mA treiben und wird im kompakten SC-88A-Gehäuse mit den Abmessungen 2,2 mm x 2,2 mm x 1,1 mm ausgeliefert. Das Bauteil bietet eine hohe Störspannungsunterdrückung von typ. 70 dB (bei 1 kHz), was eine effiziente Filterung für Spannungsversorgungen ergibt. Das hervorragende Rauschverhalten von 40 µVeff (bei 1,5 V) trägt zu einer sauberen Ausgangsspannung bei. Im inaktiven Zustand sorgt eine Stromaufnahme von weniger als 1 µA für eine längere Batterielebensdauer in tragbaren Geräten. Die Low Voltage Dropout Performance von 140 mV bei 30 mA Last stellt Flexibilität bei der Entwicklung von Hilfsversorgungsschienen bereit. Die Schaltzeit von weniger als 20 µs ist wesentlich schneller als bei anderen Produkten dieser Art und ermöglicht Energieeinsparungen, indem das Bauteil abgeschaltet wird, sobald seine Funktion nicht benötigt wird. Der NCP508 kann mit kostengünstigen Keramikkondensatoren betrieben werden, was sein Merkmal als wirtschaftliche Spannungsreglerlösung zusätzlich bekräftigt.
Der NCP508 weist eine maximale Betriebsspannung von 7 V auf, kann aber Spannungsspitzen bis zu 13 V verkraften, was zu Kosteneinsparungen beiträgt, da externe Schutzschaltkreise entfallen. Als Standard-Ausgangsspannungsversionen stehen 1,5; 1,8; 2,5; 2,8 und 3,3 V zusammen mit anderen Spannungswerten in 100-mV-Schritten zur Verfügung. Jedes Bauteil bietet Strombegrenzung und Übertemperatur-Schutzschaltkreise. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -40 bis +85 °C.
„Dieser neue Spannungsregler stellt eine kosteneffiziente Alternative zu diskreten Bauteilen dar, die zudem noch mehr Platz auf der Leiterplatte einnehmen und mehr Strom verbrauchen“, erklärte Mike Paquette, Director Regulation Products bei ON Semiconductor. „Der NCP508 erfüllt alle Anforderungen bei der Entwicklung kleiner, batteriebetriebener Produkte, die eine wirtschaftliche, robuste, zuverlässige und einfach anwendbare Spannungsregelung mit minimalem Stromverbrauch erfordern.“
Preis und Verfügbarkeit
Der NCP508 wird im SC-88A-Gehäuse ausgeliefert und kostet bei einer Abnahme ab 3000 Stück je 0,20 US-$. Ein 1,5 mm x 1,5 mm DFN-Gehäuse wird im Laufe dieses Jahres zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com.
Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ist ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und energieeffizienter Halbleiterlösungen. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik-, Signalmanagement-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Bausteine, mit denen Kunden ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumerelektronik, Industrie, LED-Beleuchtung, Medizintechnik, Verteidigungs-/Luft-/Raumfahrt-technik und Stromversorgung effizient lösen können. Das Unternehmen verfügt über eine der weltbesten kosteneffizienten und kundenorientierten Wertschöpfungsketten und ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com
# # #
ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.