ON Semiconductor Announces High Performance System-in-Package (SiP) Solution for Precision-Sensing in Portable Medical Devices

September 15, 2014

Semi-anpassbare, energieeffiziente SiP-Lösung ermöglicht Miniatur-Sensorsysteme für mobile Gesundheitsanwendungen wie Blutzuckermessgeräte, Pulsmesser und EKG-Geräte

PHOENIX, Arizona – 15. September 2014 – ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), Wegbereiter bei energieeffizienten Lösungen, reagiert auf die wachsenden Anforderungen im Markt für tragbare medizintechnische Geräte mit der Einführung von Struix, einer semi-anpassbaren System-in-Package (SiP) Lösung für die präzise Messung und Überwachung in verschiedenen mobilen, Medizinelektronik-Anwendungen wie Blutzuckermessgeräten, Pulsmessern und EKG-Geräten.

Struix, lateinisch für „gestapelt“, basiert auf einer Die-Stacking-Technik, bei der ein kundenspezifisches Analog-Frontend (AFE) auf eimem leistungsfähigen, industriestadndard 32-Bit-ASSP (Application Specific Standard Product) Mikrocontroller - ULPMC10 angebracht ist, um ein vollständiges Miniatursystem bereitzustellen. Durch Standard- und kundenspezifizierbare Komponenten bietet Struix den Herstellern von Medizintechnik die Designflexibilität, die sie benötigen, um einzigartige medizinische Sensorschnittstellen zu entwickeln, die Markteinführung zu beschleunigen und die Kosten zu senken.

„Mit fortschrittlicher Stacking-Technik ermöglicht Struix eine höhere Systemintegration und nimmt weniger Platz auf der Leiterplatte medizintechnischer Geräte in Anspruch als eigenständige Lösungen“, erklärte Michel De Mey, Senior Director Consumer Health Solutions bei ON Semiconductor. „Unser SiP-Ansatz verkürzt die Entwicklungsdauer und verringert die Entwicklungsrisiken und Kosten sonst vollständig kundenspezifischer Lösungen. Die Designflexibilität wird verbessert, da sich die ULPMC10 MCU durch zukünftige Mikrocontroller von ON Semiconductor einfach aktualisieren lässt, ohne das AFE ersetzen zu müssen, das eine erneute Zertifizierung durch die Gesundheitsbehörden erfordern würde.“

Die ULPMC10 MCU des Struix verarbeitet Signale in einem 32-Bit ARM® Cortex®-M3-Core, der mit einer Taktfrequenz von bis zu 30 MHz betrieben wird. Die MCU enthält 512 KByte Flash und 24 KByte SRAM zur Speicherung von Programm- und Anwenderdaten. Der Baustein erhöht die Batterielebensdauer tragbarer Geräte und bietet eine hohe Leistungsfähigkeit bei minimaler dynamischer und statischer Leistungsaufnahme. Eine integrierte Ladungspumpe zur Leistungswandlung und -regelung sorgt für einen Stromverbrauch von weniger als 200 µA/MHz. Im Standby-Modus sinkt dieser Wert auf unter 500 nA. Dies ist ein wichtiger Parameter in medizintechnischen Geräten, die nur gelegentlich und nicht dauerhaft in Betrieb sind.

Das fortschrittliche Power-Management-Subsystem überwacht den Baustein in Bezug auf einen ausfallsicheren Betrieb mit einer Vielzahl von Batteriespannungen, ohne dafür externe Komponenten zu benötigen. Die MCU enthält auch einen 12-Bit-A/D-Wandler mit drei gemultiplexten Eingängen, eine Echtzeituhr, eine PLL und eine Temperatursensor. Um die Produktentwicklung zu vereinfachen, bietet ON Semiconductor ein umfassendes und einfach einsetzbares Entwicklungspaket für IAR Systems an, das die ULPMC10 MCU und CMSIS-basierte Softwareschnittstellen unterstützt.

Mit ON Semiconductors kundenspezifischem Chipmodell können Medizintechnik-Hersteller das umfangreiche IP-Angebot (Intellectual Property) und das Entwicklungs-Know-how von ON Semiconductor nutzen und die strengen Funktions- und Leistungsanforderungen medizinischer Sensorik erfüllen.

Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ist Innovationstreiber im Bereich energieeffizienter Elektronik und hilft Entwicklern dabei, den weltweiten Energieverbrauch zu senken. Zum Portfolio des Unternehmens zählen energieeffiziente Leistungselektronik-, Signalmanagement-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Lösungen, mit denen Kunden ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumer, Industrie, LED-Beleuchtung, Medizintechnik, Verteidigungs-/Luft-/Raumfahrttechnik und Stromversorgung effizient lösen können. ON Semiconductor verfügt über eine führende, schnelle und zuverlässige Wertschöpfungskette mit entsprechendem Qualitätsprogramm und über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Marken der jeweiligen Eigentümer. Obwohl in dieser Mitteilung auf eigene Webseiten des Unternehmens verwiesen wird, ist der Inhalt dieser Webseiten nicht Gegenstand dieser Mitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy