ON Semiconductor Launches Automotive-Qualified Self Protected Low-Side Driver ICs

SOT-223, DPAK 및 SOIC8 패키징으로 제공되는 NCV840x 제품군, 까다로운 자동차산업 환경에 강력하고 신뢰성 있는 성능을 제공

low-side protected MOSFET photo

2009년 12월 15일, 서울 – 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션 분야를 선도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN, 지사장: 이종덕)가 고집적 보호 성능을 갖춘 로우 사이드(low-side) 보호 MOSFET 제품군을 출시했다. AEC-Q101 표준에 맞는 NCV840x 제품군 소자는 까다로운 자동차/산업 환경에서 작동되는 스위칭 애플리케이션에 이상적이다.

강력하고 신뢰성 높은 작동에 맞춰 설계된 NCV8401, NCV8402, NCV8402D (듀얼 다이), NCV8403, NCV8405 제품들은 모두 포괄적인 자가 보호 성능 범위를 갖는다. 이 제품들은 온도 및 전류 제한, 정전기 방전(ESD) 및 과전압을 보호하도록 집적된 드레인게이트(drain-to-gate) 클램핑 기능을 포함한다.

온세미컨덕터 자동차 파워 제품 사업부 이사인 짐 알버를나즈(Jim Alvernaz)는 “차량 내 전자 작동량이 지속적으로 증가함에 따라 부품 수를 줄이고 유용한 공간을 절약할 수 있는 반도체 솔루션의 필요가 더해지고 있다”면서, “NCV840x 제품군들은 이러한 요건을 충족시킬 수 있는 동시에 까다로운 자동차 환경에 충분히 대처하는 시스템 디자인을 제공한다"고 언급했다.

특징 및 이점
NCV840x 드라이버는 저항성, 유도성 및 용량성의 다양한 로드를 바꾸는데 사용될 수 있으며 설계자들은 이 드라이버를 이용해 전기 기계에 관한 릴레이 또는 개별 회로를 더욱 작고 강력하며 더 긴 수명을 가진 대안으로 대체할 수 있다. 이 제품들에는 모두 로직 레벨의 인풋이 적용된다.

NCV8401, NCV8402/D, NCV8403은 42볼트(V)의 드레인소스 전압(drain-to-source voltage) 정격(VDSS)과 33, 2, 15 암페어의 최대 드레인 전류(ID)를 각각 갖는다. NCV8405는 40VDDS으로 정격되며 6A의 최대 ID 정격을 갖는다. 모든 소자에 적합한 게이트 소스(gate-to-source) 전압은 ±14 V이다.

새로운 제품군의 모든 제품들은 보다 나은 에너지 효율 시스템 설계를 가능케 하는 낮은 저항(RDS(ON))값을 나타낸다. RDS(ON) 값(10V에서)은 각각 NCV8401에서 23밀리옴(mΩ), NCV8402/D에서 165mΩ, NCV8403에서 53mΩ, NCV8405에서 90mΩ이다.

모든 소자들은 −40 °C에서 150 °C의 광범위한 작동 온도 범위와 높은 정전 저항 레벨(20⁰C의 접합 온도에서 4000V)을 갖는다. 턴오프(turn-off) 온도 제한은 VGS이 5 V/165 ⁰C이고 VGS이 10 V일 때 175 ⁰C이다.

패키징 및 가격 정보
NCV840x 소자는 무연(Pb-free) SOT-223, DPak, SOIC8 패키징으로 공급된다. NCV840x 소자는 1,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.25에서 $0.58 사이이다.

정보 더를 위해, 방문하십시오 https://www.onsemi.com.

온세미컨덕터에 관하여
전 세계적으로 풍부한 물류 네트워크와 다양한 제품군을 가진 온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN)는 컴퓨팅, 통신, 소비가전, 자동차, 산업, 의료, 군사/항공 시장에 친환경 전자기기를 위한 고성능, 에너지 효율 실리콘 솔루션을 제공함으로써 설계자들이 전자 분야에서 빠르고도 저비용으로 시스템 효율성을 향상시킬 수 있도록 돕고 있습니다. 본사의 제품군에는 전력 관리, 신호, 로직, 개별 및 맞춤 소자 등이 포함됩니다. 온세미컨덕터는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 지점, 디자인 센터 등의 네트워크를 운영 중입니다. 더 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 얻을 수 있습니다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 발표하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy