onsemi Launches End-to-End Positioning System to Enable Accurate, More Power-Efficient Asset Tracking

In collaborazione con Unikie e CoreHW, onsemi fornisce un sistema che permette di sviluppare in modo semplice soluzioni per il tracciamento degli asset da utilizzare in magazzini, negozi al dettaglio e altri edifici

Scottsdale, Ariz. –27 Giugno, 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), azienda leader nello sviluppo di soluzioni innovative ad alta efficienza energetica, ha annunciato l'introduzione di un sistema di posizionamento completo (end-to-end) che consente di sviluppare, in maniera semplice e veloce, soluzioni per il tracciamento degli asset più accurate, economiche e contraddistinte da un'elevata efficienza energetica. Il sistema è basato sul RSL15 di onsemi, la MCU che supporta Bluetooth® 5.2 a più basso consumo al momento disponibile e, grazie all'integrazione di algoritmi software e componenti forniti da Unikie e CoreHW, dà vita a una soluzione completamente integrata formata da componenti ottimizzati per operare in sinergia tra di loro.

Grazie a questa nuova soluzione Bluetooth LE (Low Energy) i tag possono essere utilizzati per il tracciamento di oggetti o persone garantendo un'accuratezza inferiore al metro in ambienti chiusi come magazzini, negozi o altri edifici. Si tratta di una soluzione in grado di gestire un numero molto elevato di oggetti tracciati, facilmente scalabile in termini di prestazioni e costi e che permette di ridurre sia gli oneri di sviluppo sia il time-to-market.

Grazie alla presenza di numerose caratteristiche avanzate, RSL 15 è ideale per l'uso in svariate applicazioni di automazione industriale, tra cui tracciamento degli asset, negozi “smart” e nodi edge IoT. Tra le caratteristiche di maggior rilievo da segnalare:

  • Accuratezza: la MCU RSL15 compatibile con Bluetooth 5.2 supporta distanze di trasmissione maggiori e garantisce una trasmissione dati a velocità più elevata, oltre a consentire la localizzazione attraverso gli angoli di arrivo (AoA – Angle of Arrival) e di partenza (AoD – Angle of Departure).
  • Efficienza energetica: l'innovativa funzionalità di rilevamento smart di onsemi consente al processore Arm® Cortex®-M33 di rimanere nello stato di “deep sleep”, pur continuando a monitorare le interfacce dei sensori.
  • Sicurezza: RSL15 integra la tecnologia Arm TrustZone® e Arm CryptoCell™-312 per stabilire una RoT (Root of Trust) del dispositivo e proteggere il codice e l'autenticità, l'integrità e la confidenzialità dei dati. Certificato PSA Level 1, questo progetto migliora i meccanismi di protezione già presenti nel protocollo Bluetooth per garantire la sicurezza a livello sia di dati sia di applicazioni.

Unikie, una società di engineering all'avanguardia focalizzata sullo sviluppo di soluzioni che consentono l'implementazione di spazi “intelligenti”, ha sviluppato gli algoritmi software e i componenti necessari per calcolare le posizioni in real-time di un tag basato su Bluetooth LE, utilizzando i valori IQ dei segnali ricevuti. Il software di localizzazione ad alte prestazioni di Unikie viene fornito sotto forma di un package, denominato Unikie BLE Localization Engine, per l'installazione (deployment) alla periferia della rete o nel cloud. Le API di Unikie possono essere integrate in modo estremamente semplice nei sistemi aziendali e negli analizzatori di dati.

CoreHW, azienda di semiconduttori fabless focalizzata sullo sviluppo di tecnologia basate su circuiti integrati, ha fornito i kit di sviluppo per la tecnologia AoA Bluetooth a una vasta platea di industrie, consentendo loro di sfruttare i sistemi di localizzazione indoor per applicazioni avanzate basate sul rilevamento della posizione. CoreHW progetta e commercializza schede formate da array di antenne che supportano Bluetooth LE: disponibili in diversi fattori di forma, queste schede assicurano localizzazioni molto accurate, dell'ordine di 10 cm.

Per ulteriori informazioni su questa partnership è possibile scaricare la seguente nota applicativa.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy