onsemi to show Innovative Lighting Solutions at Light + Building

Francfort, Allemagne – 20 septembre 2022 – onsemi

Share

Nouvelles solutions offrant un rendement supérieur sous un format plus compact

Francfort, Allemagne – 20 septembre 2022 – onsemi (Nasdaq : ON), leader des technologies d'alimentation et de détection intelligentes, sera présent à l'édition d'automne de Light + Building, l'événement international de l'industrie de l'éclairage et des services aux bâtiments, du 2 au 6 octobre au parc des expositions de Francfort. Des équipes techniques seront présentes sur le stand F50 dans le hall 8.0 pour présenter les dernières solutions d'éclairage innovantes onsemi.

Le Circuit Intégré contrôleur de facteur de puissance (PFC) à mode de conduction critique (CRM), NCL2801 d'onsemi, est la clé des solutions présentées cette année. Ce dispositif innovant offre la meilleure distorsion harmonique totale (THD) de sa catégorie sur une plage opérationnelle étendue, grâce à la technique d'amélioration de la THD de onsemi.

En collaboration avec le fabricant de transformateurs pour circuit imprimé Itacoil®, onsemi a pu améliorer sa carte d'évaluation de driver de LED <> 150 W, NCL2801LED2GEVB, sans avoir recours à de coûteux matériaux magnétiques. Par rapport à la version originale de cette carte d'évaluation, l'empreinte des composants inductifs a été réduite de 50% et leur volume de 64%. La carte a également été réduite de 25% en taille et de 30% en volume. La compatibilité électromagnétique (CEM) et l’immunité aux parasites électromagnétiques (EMI) ont été améliorées pour assurer la conformité à la norme EN50155. Le rendement est également en hausse de 0,3% à plus de 2%, selon la tension d'entrée et la puissance fournie.

Une autre démonstration basée sur le NCL2801 et le NCP13992 - un contrôleur de convertisseur résonant en mode courant à haute performance, principalement conçu pour les applications demi-pont - sera également présentée sur le stand. La carte offre un rendement élevé grâce à son fonctionnement LLC résonant en mode courant, ce qui lui permet de délivrer 150 W en sortie sans nécessiter de dissipateur thermique. Un format type à profil bas a pu être obtenu grâce à la technologie du nitrure de gallium (GaN), qui a permis d’obtenir des rendements supérieurs à 94%, tout en consommant moins de 300 mW en mode veille.

À propos d’onsemi
onsemi (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur l'automobile et l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans les mégatendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et Cloud. onsemi propose un portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, basés sur des technologies de puissance et de détection intelligentes, pour résoudre les défis les plus complexes qui soient, et permettre l’avènement d'un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. onsemi est reconnue comme une société Fortune 500® et fait partie de l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus sur onsemi, rendez-vous sur www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.