onsemi Commits to the Science Based Targets Initiative, Marking a Key Step in its Decarbonization Journey

L'entreprise s'est engagée sur des objectifs scientifiques à court terme pour soutenir son objectif climatique plus ambitieux de zéro émission d'ici 2040

SCOTTSDALE, Arizona – 7 mars 2023 – onsemi (Nasdaq : ON), leader des technologies d'alimentation et de détection intelligentes, a annoncé aujourd'hui s’être engagé dans l’initiative Science Based Target Initiative (SBTi). Hassane El-Khoury, Président et Président Exécutif d'onsemi, a récemment signé une lettre d'engagement qu’il a soumise à SBTi, initiant ainsi le processus de validation d’objectifs sur 24 mois. Il s'agit d'une étape charnière dans le parcours de décarbonation de l'entreprise, qui témoigne de la transparence de son objectif climatique « net zéro » d'ici 2040.

En soumettant cette lettre, l'entreprise s'est engagée à fixer des objectifs de réduction de ses émissions à court terme, fondés sur des données scientifiques et conformes aux critères SBTi. Ils garantissent que les températures mondiales ne dépassent pas de plus de 1,5°C les températures préindustrielles, un seuil critique pour éviter les impacts catastrophiques du changement climatique.

« SBTi est la référence en matière d'objectifs de réduction des émissions de carbone alignés sur la science. Grâce à l'aide et à l'expertise fournies par SBTi, nous pouvons nous assurer qu'onsemi maintient son objectif de soutien aux efforts mondiaux de réduction des émissions, » a déclaré Kim Luu, Directeur Senior en charge du Développement durable et de la Gouvernance environnementale et sociale (ESG) chez onsemi. « D'ici décembre 2024, onsemi publiera des objectifs à court terme approuvés, alignés et validés par SBTi, atteignant ainsi un nouveau niveau de transparence. »

Les objectifs à base scientifique (SBT) fournissent aux entreprises une voie bien définie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), en se concentrant sur une décarbonation profonde des processus commerciaux actuels, et en découplant la croissance des activités et des revenus, de l'augmentation des émissions à l'avenir. Les SBT ajoutent de la crédibilité et de la validité aux objectifs climatiques d'une entreprise, dans la mesure où ils requièrent une vérification rigoureuse pour s'assurer que les objectifs fixés sont conformes aux voies établies pour la réduction des émissions.

En outre, les SBT renforcent la confiance des investisseurs dans une entreprise, en établissant une résilience face aux réglementations liées au climat. Les SBT constituent un avantage concurrentiel qui permet d'améliorer les revenus de l'entreprise, notamment en tant que valeur ajoutée pour les clients ayant leurs propres objectifs de réduction d’émissions de leur chaîne d'approvisionnement. Ils permettent également de réaliser des économies en garantissant la résilience des ressources à l'avenir.

D'ici décembre 2024, onsemi publiera des objectifs à court terme approuvés, en ligne et validés par SBTi. Les informations concernant les objectifs d'onsemi et les progrès réalisés pour atteindre ces objectifs au cours des prochaines années seront partagées dans notre Rapport annuel sur le développement durable.

À propos d’onsemi
onsemi (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans certains secteurs très porteurs, comme l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et cloud. onsemi offre un portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, fournissant des technologies intelligentes d’alimentation et de détection pour relever les défis les plus complexes et ouvrir la voie à un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. onsemi est une entreprise Fortune 500® et contribue à l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus sur onsemi, rendez-vous sur www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy