ON Semiconductor Continues to Make Battery-less IoT a Reality with Bluetooth® Low Energy Multi-Sensor Platform

La radio Bluetooth dotée de la plus faible consommation du marché permet d’obtenir une solution multi-capteurs alimentée uniquement par l'énergie solaire.

PHOENIX, Arizona – 10 avril 2019 – ON Semiconductor (Nasdaq : ON), à l'origine de nombreuses innovations en matière d'efficacité énergétique, continue d'œuvrer en faveur d’un IoT (Internet of Things, ou internet des objets) sans batterie et sans entretien, grâce à l'introduction de sa plateforme multi-capteurs RSL10, alimentée uniquement par une cellule solaire. Cette solution complète permet le développement de capteurs IoT récoltant en continu l'énergie solaire pour collecter et communiquer des données via Bluetooth® Low Energy, sans avoir besoin de pile ni d'autre forme d'énergie non-renouvelable.

La puissante combinaison de communications sans fil ultra-basse consommation, d’une cellule solaire miniature et d'applications de détection à faible rapport cyclique, permet de développer et de déployer des nœuds capteurs IoT absolument sans entretien. La plateforme multi-capteurs à cellule solaire RSL10 s’appuie sur le is enabled by the SiP (System in Package, ou système en boîtier) RSL10, une solution complète qui tient dans un boîtier unique et qui comprend la radio RSL10, une antenne intégrée et tous les composants passifs nécessaires.

Cette plateforme combine le RSL10, une cellule solaire, et plusieurs capteurs basse consommation Bosch Sensortec, dont le capteur environnemental tout-en-un (pression, température, humidité) BME280, et l'accéléromètre 3 axes ultra-basse consommation BMA400. Ensemble, ils permettront aux développeurs et aux fabricants de créer des nœuds IoT complets, alimentés exclusivement par de l’énergie renouvelable ou récoltée dans l'environnement du capteur.

« Après le succès du kit de développement de capteurs RSL10, nous sommes ravis de travailler avec ON Semiconductor sur une nouvelle plateforme de développement de capteurs de pointe, alimentée uniquement par l'énergie solaire, » déclare Peter Weigand, Vice-Président Marketing chez Bosch Sensortec. « Le BMA400 est le premier véritable accéléromètre ultra-basse consommation qui ne fait aucun compromis sur les performances. Associé au capteur d'environnement intégré BME280, l’ensemble fournit une solution de détection complète pour les applications IoT de contrôle climatique, de détection d'intrusion ou de suivi d’actifs. »

A propos du lancement de la plateforme multi-capteurs à cellule solaire RSL10, Wiren Perera, qui dirige l’activité IoT chez ON Semiconductor, déclare : « Pour soutenir la croissance de l'IoT, les fabricants cherchent activement des sources d'énergie alternatives pour alimenter leurs produits, et contribuent ainsi à réduire l'impact environnemental et les coûts de fabrication et de maintenance. Grâce à cette solution, basée sur la radio Bluetooth Low Energy RSL10, nous démontrons non seulement que l’on peut développer des capteurs intelligents sans batterie et sans entretien, mais aussi que l’on peut aider les fabricants à améliorer leurs conceptions. »

Il existe un nombre croissant d'applications de capteurs IoT dont le rapport cyclique est suffisamment faible pour se contenter de communications intermittentes, ce qui permet de récolter l'énergie nécessaire à partir de sources renouvelables. L'efficacité énergétique du RSL10 est encore améliorée par le système de gestion d'énergie très efficace et par les capteurs à très faible consommation utilisés. Les applications envisagées sont notamment la domotique et l'immotique, les systèmes HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning, ou chauffage ventilation et climatisation), les capteurs de portes et fenêtres, et la surveillance de qualité de l'air. Le suivi d’actifs, y compris la détection d'ouverture ou de fermeture de colis, la surveillance de chocs, et l'enregistrement des données de température et d'humidité, sont d’autres applications envisageables.

Pour faciliter le développement, la plateforme est fournie avec tous les fichiers de conception (Gerber, schémas et nomenclature) nécessaires, ainsi que le code source personnalisable dans le cadre d'une application CMSIS. La plate-forme multi-capteurs à cellule solaire RSL10 d’ON Semiconductor est disponible dès maintenant auprès d’ON Semiconductor, tout comme un certain nombre d'autres plateformes de prototypage rapide à haut rendement énergétique pour l'IoT, comme le commutateur Bluetooth Low Energy à récolte d’énergie, qui a été nommé « Solution la plus compétitive pour l'IoT » par China Electronic Magazine en 2018.

Ressources et documents supplémentaires : Sensor Development Kits Webpage, Energy Harvesting Platforms Webpage, From Battery-Free Sensors to Vision-Making IoT Real Video, Continuous Battery-Free Sensing Technology Blog, Continuous Harvesters and ON Semiconductor’s Low−Power RF Technology Close the Gap in Environmental and Accelerometer Sensors for IoT White Paper, RSL10 Solar Cell Multi-Sensor Platform Webpage.

A propos d'ON Semiconductor ON Semiconductor (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations favorisant le rendement énergétique, et permet aux utilisateurs de réduire leur consommation d'énergie globale. La société est un grand fournisseur de semiconducteurs, avec une offre complète de solutions dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la gestion d'énergie, de l’analogique, des capteurs, de la logique, de la synchronisation, de la connectivité, des composants discrets, des SoC (System on Chip, ou système sur puce) et des dispositifs spécifiques. Les produits de la société permettent aux concepteurs de relever des défis de conception dans les secteurs de l'automobile, des transmissions, de l'informatique, du grand-public, de l'industrie, du médical, de l'aéronautique et de la defense. ON Semiconductor dispose d’une chaîne d'approvisionnement et d’un programme de qualité réactifs, fiables, et de classe internationale ; d'une bonne éthique et d’un programme de conformité robuste ; et d’un réseau de sites de production, de bureaux commerciaux et de centres de conception, présents sur les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, et d'Asie Pacifique. Pour plus d'informations, visitez https://www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy