onsemi Collaborates with Renesas to Power Best-in-Class System Performance for Enhanced Safety in Semi-Automated Driving

Integration der Hyperlux™-Bildsensoren von onsemi in die R-Car-V4x-Plattform von Renesas bietet OEMs und Tier1-Zulieferern modernste Bildverarbeitungssysteme für Fahrzeuge

SCOTTSDALE, Arizona – 24. Oktober 2023 – onsemi gibt bekannt, dass seine Bildsensoren der Serie Hyperlux™ in die R-Car-V4x-Plattform von Renesas integriert werden, um das Bildverarbeitungssystem teilautomatisierter Fahrzeuge zu verbessern – und letztlich die Sicherheit zu erhöhen. Die beiden Unternehmen, die für ihre strategische Ausrichtung auf Sicherheitssysteme und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) bekannt sind, bieten Automotive-OEMs und Tier1-Zulieferern damit führende Sensorik in Verbindung mit einem fortschrittlichen System-on-a-Chip (SoC).

Mit einer Pixelgröße von 2,1 µm, einem hohen Dynamikbereich (HDR) von 150 dB und einer LED-Flickerunterdrückung (LFM) über den gesamten Automotive-Temperaturbereich verfügen die Hyperlux-Bildsensoren genau über die Funktionen, die in Automotive-Anwendungen benötigt werden. Die Kombination der Sensoren mit der flexiblen Softwareplattform R-Car von Renesas bietet OEMs und Tier1-Anbietern die Möglichkeit, diese Anwendungen, einschließlich ADAS und automatisiertes Fahren der Stufe 3, mit modernster Automotive-Computing-Technik zu bedienen.

TAKESHI FUSE, Head of Function Unit und Business Development der High Performance Computing, Analog and Power Solutions Group bei Renesas, dazu: „Als Marktführer und Innovator im Bereich Bildsensorik im Fahrzeugbereich ist onsemi eine logische Wahl, um unseren Kunden ein Höchstmaß an Systemleistung, funktionaler Sicherheit und Cybersecurity zu bieten. Die sofortige Kompatibilität der Hyperlux-Bildsensoren von onsemi mit unserer R-Car-V4x-Plattform und die kontinuierliche Zusammenarbeit bei kommenden Angeboten zeugen von der Qualität unserer Produkte und der langjährigen Beziehung. Dies geht auch auf das Hauptanliegen von Renesas zurück, das Leben unserer Kunden einfacher zu gestalten.“

Diese neueste Produktkombination baut auf dem Angebot von Renesas und onsemi auf, das seit vielen Jahren und Produktgenerationen gemeinsam in Automotive-Anwendungen zum Einsatz kommt. Heute sind Millionen von Fahrzeugen unterwegs, die eine Kombination aus R-Car Gen2 oder Gen3 mit Bildsensoren von onsemi in Anwendungen wie Frontkameras, Surround View und Fahrerüberwachungssystemen (DMS) nutzen.

Chris Adams, Vice President der Automotive Sensing Division bei onsemi, fügt hinzu: „Renesas ist mit seinem umfassenden Know-how rund um Automotive-Anwendungen und SoCs bestens positioniert, um Lösungen zu entwickeln, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Kunden gerecht werden. Die Entscheidung, Hyperlux-Bildsensoren in die neueste Plattform von Renesas zu integrieren, zeigt, dass unsere Sensoren ein entscheidender Baustein für sicherheitskritische ADAS- und autonome Fahrlösungen sind und genau die kompromisslose Bildqualität liefern, die Kunden erwarten.“

Weitere Information finden sich auf der Produktseite der Hyperlux-Bildsensoren.

Über onsemi
onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Neuerungen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit dem Fokus auf die Endmärkte Automotive und Industrie beschleunigt das Unternehmen den Wandel bei Megatrends wie der Elektrifizierung und Sicherheit von Fahrzeugen, nachhaltigen Energienetzen, industrielle Automatisierungstechnik sowie 5G- und Cloud-Infrastrukturen. onsemi bietet ein differenziertes und innovatives Produktangebot, das intelligente Leistungselektronik und Sensorik bereitstellt, um selbst komplexeste Herausforderungen zu lösen und den Weg zu einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt zu ebnen. onsemi ist ein anerkanntes Fortune-500®-Unternehmen und im Nasdaq-100-Index® sowie im S&P-500®-Index vertreten. Mehr unter www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy