April 03, 2018

Share:

无论您的战略有多好,如果没有恰当的执行,就永远不会发挥多大作用。暂且不论早些年有关坦帕湾海盗队Tampa Bay Buccaneers)或格劳乔·马克思Groucho Marx)的玩笑,无论在体育、商业、建筑或是任何其他领域,成功地贯彻执行计划都是至关重要的。

图像传感器的开发也不例外,因为即使是最好的创意也需通过一个产品来实现。一步一步地,一个产品系列战略的每个元件都需要开发和实施,使市场上的产品和功能能够接连不断地增加。

所以安森美半导体一直以Interline Transfer EMCCD技术致力于此,该技术使相机能够在亚勒克斯的光线(甚至是无月的星光夜)下,以视频速度成像。我们一直在逐步构建基于该技术的图像传感器产品阵容,从荣获大奖的1080p分辨率的KAE-02150开始,随后增加了不同像素以及全新的分辨率和封装选项。现在,安森美半导体正采取下一步行动,通过产品阵容来推动更多的技术进步。

今天,安森美半导体宣布推出全新的KAE-08152图像传感器,该传感器基于已有的具800万像素的KAE-08151而打造,结合了KAI-02152等器件中已有的增强的近红外(NIR)像素设计。这一变化使器件波长(例如850 nm)的量子效率提升一倍,这对显微镜、科学成像应用以及商业和军事应用中的高端监控是至关重要的。由于不需要电气变更,且这些器件具有相同的封装和引脚输出定义,因此KAE-08152与现有的KAE-08151完全兼容。


figure_diagram

此外,我们正在所有IT-EMCCD产品阵容中扩展采用集成热电冷却器的封装,全部五个器件目前均提供冷却配置的选项。凭借该技术提供的极高灵敏度,冷却对于减少寄生背景信号非常重要,而将冷却器直接集成到产品封装中简化了相机制造商开发内置制冷相机设计时所需的工作。 

在这些变化下,安森美半导体的IT-EMCCD产品阵容中现有近30个产品配置,并提供不同分辨率和像素尺寸的选项;彩色、黑白、以及Sparse CFA灵敏度;标准和增强的NIR灵敏度;集成冷却等等。我们不会停下来,还在积极地研发更多的产品和发挥更多创意,以扩展这一产品阵容。我们现在只需要持续执行。