电子系统设计师在为当今的汽车、工业和消费应用设计产品时面临着一系列挑战。他们必须确保产品在不同设备上的精确度、紧凑集成和能源效率,同时满足不断增长的性能期望。与此同时,对于必须确保产品质量稳定、长期可用性和技术创新的制造商来说,维持有弹性且安全的供应链比以往任何时候都更加重要。
安森美 (onsemi) 通过其创新的标准产品组合解决了这些挑战。这些基础组件(例如调节器、放大器、逻辑器件、EEPROM 和隔离方案)是电子系统设计中的无名英雄,使工程师能设计出满足其设计目标的产品用于汽车、工业和消费等各种应用。安森美值得信赖的制造能力和先进的 Treo 平台,确保安森美的标准产品能够大规模地提供性能、效率和可靠性。
安森美的标准产品:全面的方案组合
低压差稳压器 (LDO)
电压调节是电子设计的基础,尤其是在电力需求增加和系统电压持续下降的情况下。安森美的低压差稳压器在这方面可提供先进的性能。
这些 LDO 专为快速瞬态响应而设计,即使在快速负载变化期间也能保持稳定的输出电压。这对于处理器和模拟电路等需要精确调节的应用至关重要。其超低压差特性通过尽可能地减少输入和输出之间的电压差实现高效运行,这对于电池供电设备和注重能效的环境至关重要。
安森美提供当今最具差异化优势的低压 LDO 产品组合之一,并且正在拓展中高压产品组合,以满足更广泛的电源管理需求。无论是消费级设备还是要求苛刻的工业系统,这些调节器都可助其呈现高效可靠的性能。
逻辑器件
作为领先的逻辑器件供应商,安森美提供广泛的产品类别以及深厚的产品专知。逻辑元件是数字系统中必不可少的组成部分,可实现信号调节、电压电平转换和接口管理等功能。
安森美的逻辑器件可实现高速运行,数据速率高达 140 Mbps,支持在高性能系统中进行快速可靠通信。这种速度搭配宽工作电压范围(0.9V 至 18V),使工程师能够灵活地设计从汽车动力总成到工业控制系统等各种应用。
这一全面的产品组合使安森美能够提供满足标准逻辑需求的完整方案,一站式提供便利性、质量和性能。
放大器
放大器(尤其是电流检测放大器)在电源管理和保护中至关重要。安森美在此领域的产品范围广泛且功能强大,涵盖通用和精密应用,工作电压范围从 1V 到 80V。
这些放大器专为高精度与快速响应设计,非常适合在采用碳化硅 (SiC)、绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 和 MOSFET 的电力系统中进行电流感测。随着故障检测和电源监控在节能系统中变得越来越重要,安森美的放大器提供了工程师保护设备和优化性能所需的响应能力和可靠性。
EEPROM
EEPROM 等非易失性存储器在电源循环期间保存校准设置或配置信息等关键系统数据方面发挥关键作用。安森美的 EEPROM 方案具有出色的耐用性(高达四百万次写入循环)以及长达 200 年的数据保留时间,确保关键任务应用的长期可靠性。
此外,这些 EEPROM 可在严苛环境下运行,涵盖 0 至 150°C 的真正汽车级温度范围和 -40 至 125°C 的扩展工业温度范围。这使得它们特别适合汽车 ECU、工业控制器和暴露在极端环境中的物联网设备。
隔离器件
隔离器件对于保护低压电路免受高压瞬变影响以及确保电气噪声环境中的安全性至关重要。安森美的隔离方案以其低功耗脱颖而出,在 1 Mbps 数据速率下每通道功耗仅为 1.65 mA,因此非常适合节能设计。
这些组件还具有高共模瞬态抗扰度 (CMTI),这意味着它们可以承受快速电压波动而不降低性能。这种稳健性对于工业电机驱动器、电动汽车系统和可再生能源逆变器等应用至关重要,这些应用中常常存在电气噪声和高开关速度。
精简且可靠的采购
选择安森美作为各种标准组件的单一来源供应商具有多项战略优势。通过与值得信赖的单一制造商进行整合采购,OEM 和 EMS 提供商可减少管理开销、简化采购流程并提高整体供应链弹性。
安森美产品组合的一致性和质量,加上其全球制造和分销能力,有助于缩短交货时间和降低供应链中断风险。随着产品生命周期持续延长以及系统复杂性不断增加,拥有可靠的标准组件合作伙伴成为至关重要的竞争优势。
此外,安森美的 Treo 平台有望超越模拟和电源 IC,最终覆盖更广泛的标准产品。这一转变将使客户能够更充分地利用先进的制造节点、简化的资格认证流程和垂直整合的供应链优势,只需建立一个战略合作伙伴关系即可实现。
Treo 平台:创新基础
安森美产品创新的核心是 Treo 平台,这是一个基于专有 65nm 双极-CMOS-DMOS (BCD) 技术的可扩展、统一平台。Treo 标志着标准产品开发与制造模式的飞跃:它将模拟、数字和电源功能集成于一个紧凑高效的工艺中。
通过利用 Treo,安森美能够提供性能更优、尺寸更小和集成度更高的标准产品。工程师可以受益于更高的能源效率、每平方毫米更多的功能和更高的可靠性。
Treo 还实现了更严格的工艺控制,从而支持更多的应用并缩短产品上市时间。无论是设计电源模块、通信接口还是汽车传感器,工程师都可以通过使用基于 Treo 的组件享受到尖端半导体技术带来的灵活性和信心。
安森美致力于创新和可靠性
凭借一系列先进的标准产品(从 LDO 和逻辑到 EEPROM 和隔离器件),安森美使工程师能够设计出更智能、更可靠的系统。这些组件与变革性的 Treo 平台相结合,通过更好的性能、更低的功耗和更高的可扩展性提供竞争优势。
随着电子产品的复杂性和功能不断发展,安森美始终致力于提供客户成功所需的创新方案。无论是汽车电气化、工业自动化还是下一代消费级设备,安森美都在为标准产品树立新标杆。
更多资源