November 11, 2024

Share:

随着汽车、工业、人工智能数据中心等众多行业的电力需求不断攀升,工程师面临着双重压力:既要提升性能,又要满足日益严格的环境标准和能效要求。此外,对于医疗可穿戴设备等小型低功耗设备,市场需求变化迅速,要求更智能化和增加功能来改善个人护理,同时能效和器件成本依然至关重要。

为了满足这些不断变化的需求,需要高度集成的电源和感知方案,以便提升智能化和能效,同时满足各种应用的多样化功率需求。

满足这些关键需求并非易事,因此安森美 (onsemi) 开发了全新的模拟和混合信号平台——Treo,该平台专门设计用于满足急需的能效、集成度和性能要求。Treo 平台 (the Treo Platform) 采用 65nm Bipolar-CMOS-DMOS (BCD65) 工艺技术,并支持 1 - 90V 的电压范围,将进一步扩展安森美的智能电源和感知技术,助力打造下一代电源管理 IC、传感器接口、专用通信器件和可靠的标准产品。


什么是 Treo 平台?

Treo 平台由一系列不断升级且可重复使用的模拟、数字和电源 IP 构建块构成,旨在助力打造下一代电源管理 IC、传感器接口、通信器件、标准产品等。


图 1:Treo 平台助力打造各种各样的下一代产品


在汽车、工业、医疗和人工智能数据中心领域的众多应用中,产品的竞争优势来源于半导体在最终产品设计中提供的性能和先进功能。由于这一点对众多企业的成功至关重要,市场对性能、功能复杂度和集成度的要求不断提高。为此,安森美推出了 Treo 平台,以帮助确保下一代模拟和混合信号产品组合满足这些要求。

目前已有多款基于该平台的产品开发完成,样品现已上市,其中包括电压转换器、LDO 和多相控制器。部分产品面向大众市场,而另一些产品则是根据客户需求定制的。

从 2025 年开始,安森美将利用该平台开发更多种类的产品,包括电感位置传感器、10BASE-T1S 以太网控制器、DC-DC 转换器、多相控制器、汽车 LED 驱动器、电气安全 IC、栅极驱动器等。

基于 Treo 平台开发的产品将在安森美位于美国纽约州东菲什基尔的先进 300mm 制造工厂中生产。这座现代化工厂不仅具备 65nm 技术制造能力,还通过了车规级和 ITAR 认证。


为什么叫“Treo”?

“Treo”这个名字源自于数字“三”,因此该平台命名为“Treo”(发音为 Tray-o)有三个主要原因,这一点应该不难理解。


图 2:Treo 这个名字体现了该创新平台的特点


  • “Tre”在西班牙语和意大利语中表示“三”,这正好体现了 65nm BCD 平台的核心——集双极、CMOS 和 DMOS 技术于一身,将模拟、数字和电源方案融为一体
  • 它还代表“树”(Tree),象征着广泛的模拟和混合信号产品组合,这些产品组合将成为该平台的众多技术“分支”
  • 在西班牙语中,“Treo”是一种帆船上的帆,这种帆赋予船只极高的敏捷性和性能,正如该平台本身所具备的特点那样


BCD 技术

Treo 平台基于 BCD 技术,将三类晶体管的优点整合到一颗芯片中:

  • 双极晶体管,提供模拟功能
  • CMOS(互补金属氧化物半导体)晶体管,用于数字处理
  • DMOS(双重扩散金属氧化物半导体)晶体管,用于功率和高压元件

尽管市面上已有其他 BCD 平台,但安森美 Treo 平台的独特之处在于,它提供了比目前任何其他平台更宽的电压范围 (1-90 V)。先进的 65nm 工艺技术实现了超高的集成度,同时降低了功耗。

该平台旨在通过利用预先开发的模拟、数字和电源设计模块或 IP 功能块,为各种应用提供一个可靠且一致的基础。这些 IP 功能块可以任意组合,用来开发新的 Treo 产品,并帮助安森美工程师简化设计流程,从而加快产品开发速度,同时确保高集成度和质量。

Treo 平台的优势

得益于 BCD 技术固有的高度灵活性,Treo 平台能够快速为客户提供多样化的电源、感知和通信产品组合。

该平台就像一棵枝繁叶茂的大树,孕育了各种技术“分支”,每个分支代表一个依托该平台优势的独特产品系列。该平台的模块化特性将能扩大客户可从安森美获得的产品种类,并帮助他们更快地应对新兴市场的需求。 

内置的高精度模拟功能使得 Treo 平台能够在最终系统中提供更优异的性能。例如,ADAS 系统能够更准确地检测障碍物,连续血糖监测仪 (CGM) 能够更精确地测量血糖。


图 3:Treo 平台产品助力增强先进驾驶辅助系统


凭借其更宽的工作电压范围,Treo 能够在单一封装中整合更多功能,从而降低设计的复杂性和尺寸。此外,该平台还整合了先进的数字处理能力,可以提升最终产品的集成度和功能。


Treo 平台带来的价值

Treo 平台将复杂的模拟和数字信号处理、MCU 以及多种其他功能集成在一起,并采用通用 CMOS 和后端技术,使得 IP 能够在低、中、高电压水平下运行。相较于传统模拟方法,该平台内置的高性能模拟功能速度更快,匹配性能更好。

Treo 平台从其同名的帆中汲取灵感,在设计上注重性能和灵活性。这一理念在其出色的热管理能力上得到了充分体现:其经过验证的最高工作温度达到 175°C,某些型号甚至可以承受高达 200°C 的高温。这比竞争方案高出至少 25°C,能够更高效地直接在芯片上散热,从而降低物料清单 (BOM) 成本。


总结

Treo 平台将加速未来模拟和混合信号芯片的开发。首批基于 Treo 平台的产品现已开放样品申请,其中包括电压转换器、超低功耗 AFE、LDO、超声波传感器、多相控制器和单对以太网控制器。到 2025 年,安森美将进一步扩大其创新 Treo 产品系列,新增高性能传感器、DC-DC 转换器、汽车 LED 驱动器、电气安全 IC、连接器件等。

有关 Treo 平台的更多信息,请访问 onsemi.cn/treo申请样品

Featured

Treo Platform

Modular architecture to accelerate development of intelligent power management, sensor interface and communications solutions.

TND6465-D
White Papers
High Accuracy Analog Capability