May 18, 2020

Share:

汽车照明仍是汽车最重要的部分之一,并且这一领域的创新仍在继续。汽车厂商现在正添加新的颜色和功能到传统照明系统,以提供增强的美学吸引力和定制性,并提高安全性。随着汽车行业向全自动驾驶汽车 (AV) 发展,照明功能变得越来越重要,为驾驶员、行人和道路上的其他车辆提供安全性。

在没有驾驶员的情况下,或者在驾驶员没有注意道路的情况下,汽车需要用照明替换眼神交流与其他用户和/或车辆通信。这种通信从提供车辆状态:停车、等待或驾驶到提供安全相关的信息。如果您要迎面看车辆,这可能包括在人行横道处让行人通行;而在车后,它可能会警告后面的车辆前方人行横道有行人。(汽车行业正选择新的颜色用于自动驾驶相关的消息传递。)其他最近的增强功能包括自定义的尾灯外观和问候(欢迎和再见)动画。

要了解有关新评估板的更多信息及其如何运行,请观看以下视频!

为支援汽车设计工程师开发这些新应用,安森美半导体推出了新的SECO-NCV7685RGB-EVB平台,这是一种含蓝牙低功耗 (BLE) 远程控制功能的、高性价比的照明方案。新的平台包括LED驱动器、低压降稳压器 (LDO) 和无线功能。它提供针对下一代智能尾灯或内部照明应用的参考设计。移动应用程序支持用户设置RGB LED颜色和亮度,并显示自定义信息和动画。


figure_seco_ncv7685rgb_gevb

新的评估板包括4NCV7685 LED驱动器,每个驱动器能够驱动4个RGB LED,每个通道以高达60 mA的电流驱动-每个NCV7685集成了多达12个具有高分辨率调光功能的电流源。固件中采用16I/O端口扩展器PCA9655E和的浮动地址设置,NCV7685被分配已定义的地址,而不是在上电时被锁定到一次性可编程 (OTP) 寄存器中,这为售后维护提供了便利。NCV8170 LDO稳压器NCV891330双模式稳压器以经济高效的方式为NCV7685和LED串供电。


figure_seco_ncv7685rgb_gevb_block_diagram

添加RSL10 SIP,使联接模块提供低功耗LED无线控制选项,从而支持用户经由移动应用程序对动画效果进行编程。 RSL10是蓝牙5、多协议无线电系统单芯片 (SoC),为无线应用带来超低功耗BLE,并提供行业最低的功耗。

请务必订阅我们的博客并在社交媒体上关注我司,以获取有关我司技术、方案和新闻的最新动态!