July 31, 2019

Share:

如今,Wi-Fi无处不在,被视为世界上许多不同地区的一种实用工具。它已成为联接我们家中的电视、音频音箱、安防摄像头和更多智能设备的实际方式。当我们进入车库,我们大多数人甚至不会再想一想,智能手机和平板电脑就从手机蜂窝切换到Wi-Fi,从而提供无缝的联接和更快的速度。然而,随着Wi-Fi技术已成为户外通信基础设施的组成部分,正在提供更多的支持。

室外Wi-Fi用例包括热点、回程和固定无线接入(FWA)应用程序。这一户外复兴正在加速,部分是由于过渡到Wi-Fi 6的新的进步,这会带来在密集的环境如公共场所更高的频谱效率和更好的性能。Wi-Fi 6将通常用于实施蜂窝4G/LTE的正交频分多址(OFDMA)等功能引入到未经许可的频谱中。这允许多个客户端同时在同一个信道中进行寻址。此外,上行和下行链路MU-MIMO(多用户多输入多输出)功能支持多用户跨不同空间流。另一个有助于部署的因素是5 GHz频段的固有特性。它受到较少的干扰,具有方向天线,可用于提供点对点链路和回程。

随着服务提供商和场馆寻求扩大Wi-Fi的覆盖范围,热点在户外越来越普遍。有多方面商业因素推动这些部署。在某些情况下,运营商可能没有授权频谱,但正在向其宽带用户提供移动虚拟网络运营商(MVNO)服务。在这种情况下,有让其客户尽快卸载到自己拥有的Wi-Fi热点的商业动机。另一个原因是LTE频谱或容量有限。在这种情况下,服务提供商可能使用一个小基站和Wi-Fi卸载网络拓扑,以最大限度地覆盖,同时尽量减少资本支出。然而,还有一个驱动因素是如今体育场和音乐厅面临的压力,要让球迷们/粉丝们实际进入场馆座位,而不是在家中通过联网的屏幕观看比赛,而不受人群拥挤和停车的困扰。出售这些活动门票也会增加食品、饮料和商品交易的高利润辅助性收入。在这里,提供Wi-Fi覆盖以使球迷/粉丝能在社交媒体上实时互动,并通过提供即时重播或不同视角来增强体验。针对所有上述户外安装,由于Wi-Fi在高密度覆盖和容量的技术增强,因此是个经济的选择。它也是个可扩展和大众市场的方法,提供工业范围方案,采用IP67元素保护。


figure_quantenna_image_resized_for_blog

回程支持是将这些户外热点联接到核心网络的关键,5 GHz Wi-Fi点对点(P2P)方案是提供该网络主干线路的一种方法。这实现更强固的户外服务。许多原始设备制造商(OEM)为该市场提供方案,其成本点从100美元到1000美元不等,与所覆盖的带宽和距离有关。除了启用接入点外,网络规划人员还使用这种5 GHz回程方案将楼宇联接在一起,为农业/奶制品应用中的远程闭路电视(CCTV)覆盖提供互联。这些5 GHz回程链路也在由无线网络服务提供商ISP(WISPS)积极部署,在新兴地区为乡村市场提供点对多点(P2MP)互联网联接。

固定的无线接入方案可补足上述回程产品服务,以提供无线宽带联接。跨宽广频谱的公司正在投资于固定无线接入(FWA);向5G毫米波(mmWave)方案迈进的大型电信业者,都可以使用专有算法启动。政府也和风险投资家一起,投入资金来帮助减小互联鸿沟。随着Wi-Fi 6的到来,OEM和新时代的ISP正充分利用8X8 MIMO芯片组,采用不同的RF和天线技术实现千兆性能。在许多情况下,这些基于Wi-Fi的方案比授权波段产品更具灵活性,且成本更优化。相同的Wi-Fi芯片组类型可用于FWA专有千兆位方案以联接到基站,然后还用于提供8x8家庭网关。这使得OEM能够以软件重用的方式通过公共Wi-Fi平台用于两套产品来货币化他们的研发投资。组合产品量也意味着确保更好的定价。最后,FWA方案还具有比开发光纤更快的上市时间优势。

长期以来,Wi-Fi一直是家庭和办公室的最佳联接方案,通过充分利用其新的容量、性能和强固性,它也能迅速成为户外的最佳联接方案。

欲了解关于我们Wi-Fi技术的更多信息,请访问Quantenna.com或在这里阅读最近的收购新闻。