January 21, 2020

Share:

从智能恒温器到汽车,RSL10蓝牙®低功耗无线电是许多无线联接的物联网(IoT)应用的核心。这些设备通常是“智能”的,可以执行由其内部软件或“固件”控制的多种功能。

有时无线IoT设备需要固件更新,以提供新功能,性能改进或安全性增强。但是,厂商如何才能对可能安装在难以到达处如墙内或混凝土下的无线设备进行固件更新?有利的是,每款智能手机都支持低功耗蓝牙。智能手机具有能够无线传输固件映像的硬件,但没有配备所需的软件来控制硬件执行此类任务。即使该规范是无线设备(包括移动电话)之间互操作性普遍存在且定义明确的标准,但它不包括固件更新标准。因此,移动电话本身不能对蓝牙低功耗联接的设备执行固件更新。需要自定义移动应用程序。

RSL10 FOTA(固件空中升级)移动应用应用程序执行所有必要的低功耗蓝牙联接和传输步骤,以对基于RSL10的联接设备进行无线固件空中更新。RSL10具有蓝牙5的2 Mbps数据速率及低功耗,可以使整个FOTA过程快速和高能效。


figure_fota_2

RSL10 FOTA 应用程序 (安卓) 固件更新

在执行FOTA更新之前,开发人员必须首先创建新的固件映像。 RSL10 软件开发套件(SDK)提供工具和示例代码以开发和生成支持FOTA的固件应用程序。使用手机执行FOTA并不是唯一的方法。 FOTA也可以轻易在PC执行。但与手机领域相似,PC并未配备执行FOTA所需的软件,并且在某些情况下还没有必要的蓝牙低功耗硬件。用于建立和测试联接的通用中央设备USB Dougle和基于BLE Explorer PC的软件均支持RSL10。在将BLE Explorer移至手机之前,可以使用BLE Explorer对其进行测试和调试。用 BLE Explorer提供的示例代码可用作开发基于PC的FOTA应用程序的起点。有许多选项为您的应用程序设计和开发合适的FOTA系统。

 

figure_ble_explorer

RSL10 USB Dongle BLE Explorer

 

RSL10 FOTA应用程序可在苹果应用商店谷歌应用商店和Oppo移动应用程序商店下载。

马上下载BLE Explorer和RSL10 SDK