June 10, 2020

Share:

作为联合国(UN)全球契约的签署方,安森美半导体与其他全球公司一起,在我们经营和开展业务的社区中有所作为。安森美半导体一直关注环境和社会问题,在我们成为责任企业联盟(RBA)会员后,更进一步。我们加入联合国全球契约的成员扩大了我们在这些领域的承诺。

2020年4月22日,是本公司成为联合国全球契约签署方一周年的日子。作为成员,我们必须提供进展情况通报(COP),以深入了解本公司的工作。

总裁兼首席执行官傑克信(Keith Jackson)表示:"安森美半导体将17个联合国可持续发展目标(SDG)映射到我们的重要主题和业务战略中,所有这些目标都通过我们的产品、计划和举措与我们的业务目标相一致。虽然我们坚信所有的SDG都至关重要,但我们将与公司的可持续发展战略最相关的五个目标列为优先事项,以产生最大的全球影响力。" 经高管领导层同意,安森美半导体将继续努力在以下五个领域发挥全球影响力。


figure_uncop_blog_

为了跟踪我们的进展和公司的影响,每个SDG都有一个与一位高管领导挂钩的指标负责人。指标负责人负责确定基线指标和目标。这些指标和目标将每半年进行一次审核,作为衡量我们年度进展的基准。我们预计将在2021年4月的COP公布这些目标的进展情况。

安森美半导体很高兴与SDG保持一致,这不仅体现在上述内部目标上,还体现在我们内部向员工传达可持续发展的提示,最值得一提的是,我们的产品为我们和客户提供了进一步履行对地球承诺的机会。2019年,来自安森美半导体全球制造工厂的约910公吨废旧材料和1,376公斤贵金属(相当于约167头非洲大象)在安森美半导体回收中心进行处理、分拣和出售,以供再利用。这些材料的回收利用值超过2200万美元。

在我们一年一度的 "责任周 ",聚焦在提高几个领域的意识(如合规、道德、企业社会责任、多元化和包容性,以及环境、健康和安全),我们的企业社会责任团队提醒我们的员工,简单的行动就能产生影响。他们被呼吁承诺做一个简单的举动,公司将向他们选择的符合我们捐赠目标的慈善机构捐赠1,000美元。

员工被呼吁做的承诺:

  • 关掉不使用的电器和灯光
  • 将垃圾归位,捡起垃圾并妥善处理到垃圾箱或回收箱中
  • 减少一次性塑料,如吸管、杯子或食具
  • 减少塑料袋,使用可重复使用的袋子或纸袋
  • 尝试一日无纸化
  • 选择当地采购的食物
  • 乘坐公共交通工具,骑自行车或拼车上班
  • 改换更高能效的灯泡
  • 捐献给当地慈善机构

工业电源方案总监Sravan Vanaparthy分享我们的产品如何为全球可持续发展做出贡献的例子:

  • 在2019年付运的产品中,将使全球约25GW的太阳能装置进一步为可持续能源做出贡献。
  • 我们还宣布推出全新的VE-track IGBT模块,目标是混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)的牵引应用。VE-track IGBT模块是HEV/ EV动力系统的关键元件。
  • 我们的IGBT模块通过减轻EV的重量,提供更高的能效和更高的功率密度,延长了电池的续航能力,并减少了二氧化碳的排放。
  • 我们最新推出的1200 V和900 V SiC MOSFET产品表明了我们对基于宽禁带(WBG)半导体的承诺和投资。基于WBG的电源开关是比传统硅基功率开关更快的开关电源器件,能实现高效的电源转换,减少功率损耗,提高功率密度。新的900 V和1200 V SIC MOSFET主要针对太阳能逆变器、储能系统和HEV/EV辅助逆变器。

查找可持续发展标签的小技巧

你能发现一个假标签或产品的漂绿吗?漂绿是将产品或品牌营销成比实际情况更绿色或更环保的做法。许多产品会说100%环保或100%天然,但实际上并没有任何东西支持这些宣称。查找由第三方认证机构提供的标签,该等机构根据一套特定的标准授予公司或产品。以下是一些这种标签:The Fairtrade System, USDA Organic, Forest Stewardship Council, RSPO (可持续棕榈油圆桌会议) 或请参阅EcoLabel Index.

请务必订阅我们的博客,并在社交媒体上关注我们,以获得有关我们的技术、方案和公司新闻的最新信息!