February 13, 2019

Share:

结合功耗优化的无线和传感器技术可促成物联网(IoT)的各种新的应用。RSL10传感器开发套件以多传感器、蓝牙低功耗平台实现这技术,该平台采用业界最低功耗的蓝牙低功耗无线电RSL10 SIP(系统级封装)。该板具有十多个传感器,包括环境光、惯性和环境传感器。结合尖端传感器技术和超低功耗的蓝牙低功耗无线电,成就了使传感器边缘节点的开发具有较长电池使用寿命的器件,用于各种应用。有了这个平台,我们希望为开发人员和设计工程师提供一个外形紧凑、全面和高能效的方案,以加快创建节点到云的IoT方案的开发时间和工作。


figure_rsl10_sensor_gevb_20diagram

IoT设计人员面临的一个挑战是在开发他们的应用时拼凑所需的所有固件、软件以及移动和与云相关的功能。通过提供一个包括软件开发环境、一个可以连接到云的移动应用程序的全面的方案,RSL10传感器开发套件使得开始开发IoT更容易。所有示例代码和相关文档都打包并作为CMSIS包提供。该移动应用程序即将推出Android™版和iOS®版,读取此板配套的众多传感器,并通过MQTT将传感器数据发送到您选择的云。虽然提供本机GUI以支持Amazon®、Azure™和IBM®云,但用户可以使用自定义代理设置添加任何MQTT代理。

如用于工人安全或资产监控的工业可穿戴设备等应用,可以使用该方案快速构建、测试和部署。例如,三轴加速度计和内置的活动识别可以用来检测跌倒或长时间的不活动。环境传感器帮助监测环境条件,该方案可以设置在超过临界值时触发警报。RSL10传感器开发套件能够监测和记录环境条件,如资产或包裹所经过的冲击、温度和湿度等,在确定资产的状态时具有非常重要的价值。

您将用具有行业最低功耗的蓝牙5 SoC和尖端传感器的RSL10传感器开发套件构建什么新的应用和用例?

欲获取详细的设计文件、软件库、移动应用程序和其它文档,请点击这里