February 22, 2021

Share:

过去一年将被铭记为合作之年!我们一直与安森美半导体的解决方案工程及营销团队密切合作,以将对Quuppa智能定位系统(Quuppa Intelligent Locating System™)的支持添加到RSL10中,RSL10是业界功耗超低的基于闪存的蓝牙低功耗无线电系统单芯片(SoC)

随着最近的公告,这一持续的合作走出了阴影,进入了白昼,我们讨论了创建高性能的到达角(AoA)标签用于物联网(IoT)资产管理而带来的新可能性,这标签与Quuppa现场测试技术兼容。

Quuppa智能定位系统

Quuppa智能定位系统是用于定位服务和应用的强大的技术平台。这为企业准备就绪的技术经过15年的发展,已向超过55个国家/地区提供了2000多种系统。不像许多实时定位系统(RTLS),Quuppa系统是真正的实时(延迟不到200毫秒)且高度准确(低至10厘米)。

得益于蓝牙低功耗技术,与Quuppa兼容的标签非常实惠(低至几美元),电池使用寿命长(长达10年),并可嵌入各种传感器。这些优势与蓝牙带来的生态系统的附加值并存。


figure_qils

RSL10蓝牙5无线电

在Quuppa,我们对与安森美半导体的合作感到兴奋,这不仅是因为其品牌声誉,还因为RSL10确实是IoT所需的关键推动者。不久前,所有RTLS利用寿命短且价格昂贵的标签所能提供的都是达到“某些在哪里的”准确度和“我们确信是正确的”可靠性水平。现在,我们很高兴面临完全不同的情况,提供结合高性价比和低功耗标签的准确、可靠的系统。这将支持创建可真正扩展的RTLS方案。我们认为这合作将变革市场格局。

蓝牙标签

除了新的市场需求以提高准确性、可靠性、减少延迟并使其在技术和经济上可行之外,许多用例还要求标签很小,但电池使用寿命长。尺寸要求可能会限制板载电池容量,但如果不能选择增大尺寸,则受限的容量既需要高能效无线电,也需要固件级智能。

为节省电池电量,标签必须优化其广告和其他操作活动,以便在移动时定位引擎可接收到足够的定向数据包,来准确计算其位置,而在静态时则发送较少的数据包。这所谓的有限状态机逻辑可优化空中接口资源的使用,并尽可能减小电池消耗。

上述功能是安森美半导体结合Quuppa的RSL10实现的智能特性之一。对于设备制造商而言,这合作不仅意味着与Quuppa和竞争激烈的硅片兼容,而且还缩短了产品上市时间。Quuppa堆栈采用用户友好的CMSIS-Pack格式,且由于2.4 GHz ISM频带的边缘信道,提供先进的状态机逻辑和容错选项。

最后,我们在Quuppa不断重复的事情之一就是标签不是信标。Quuppa定位技术仅用于测量角度,而不是对标签发送的多个RSSI值进行三角测量。因此对于计划制作与Quuppa兼容的标签的人来说,让(最好是PCB)天线具有全向辐射模式是极重要的标签设计原则之一。

注册我们的技术网络研讨会“在基于RSL10的传感器节点实现Quuppa的到达角实时定位系统”,以了解有关我们出色的兼容蓝牙的RTLS技术的更多信息。

有关采用RSL10开发兼容Quuppa的标签的咨询,请联系您当地的安森美半导体代表

请务必订阅我们的博客,并在社交媒体上关注我们,以获得有关我们的技术、方案和公司新闻的最新信息!