May 19, 2020

Share:

仍然像世界上大多数人一样,我隔离在家里的办公室工作。我在深夜写作,因为焦虑无法入睡,写东西我会好些。在我的上篇博客中,我写到妻子照顾我们的孙子,而孙子的母亲 (我的女儿) Erin在当地一家医院的ICU前线工作,照顾受COVID-19影响的患者。我们今天再次照看Charlie,在交接过程中,我们不再拥抱再见,以保持实践最佳的社交距离。近在眼前,却又那么遥远。无疑Erin被视为是重要的,她与其他医护英雄一起拯救生命。

在这段时期,类似于医疗呼吸机对患者护理的重要性,不断增加的COVID-19住院人数也给全球的输液泵库存造成了前所未有的压力。

安森美半导体及业务被美国国土安全部视为必不可少的重要的基础设施,因为半导体器件是医疗设备制造商供应链中的关键器件。

安森美半导体自1996年以来服务于医疗设备行业的客户30多年,包括我在内。呼吸机或输液泵等医疗设备比以往任何时候都急需。因此您会看到各行各业的公司都在呼吁回应需求。

临床上的输液泵由护士或受过训练的人员操作,向需要的COVID-19患者输送液体、药物和营养。通常通过用户界面或触摸屏来管理非常精确的流量低速率和流体输送持续时间。

输液对设计安全性的需求至关重要。在美国食品和药物管理局(FDA)网站上发布的信息中,FDA表明从2005年到2009年,FDA收到约56,000份与使用输液泵相关的不良事件的报告,包括伤害和死亡。在同一时期,医疗设备制造商进行了87次召回,以解决安全问题。有14个被确定为1类,使用这些召回的设备有可能造成严重的健康后果甚至死亡。

输液泵因其操作的性质和相关风险通常被认为是最安全攸关的医疗设备。有理由认为可靠性和准确性是关键考虑因素。这样的系统需要友好、简单、安全的人机接口 (HMI) 。

输液泵通常包括某种类型的储液器、泵和用于输送流体的导管系统,但最重要的是,用于可靠且安全地控制流向患者的流体流量的电子控制系统组件。

大多数临床级别的输液泵都可以使用专为患者床边设计的注射器或悬挂袋。其他类型的产品位于动态设置和区域中,旨在更加便携。微处理器与泵中的传感器接口,以监视流体压力、温度、甚至高度和倾斜度等参数,以确保流体通过泵或阀系统。识别警报条件并设置差异。较新的“智能泵”旨在提醒用户是否存在潜在的药物相互作用风险。还有一些可穿戴的输液泵,目前用于为糖尿病治疗输送胰岛素。

看下面的框图,可能会不知所措,但让我们把重点放在关键核心元素的设计。

 

figure_inf_pump

简化的输液泵框图

对于常用的备用电池,安森美半导体的多节电池充电模块是一种很好的解决方案,可确保在需要时供电。由于许多制造商使用多电池设置,因此只需添加更多电池控制器,我们的解决方案便可以扩展到所需的任意数量的热插拔电池。

所示的体系结构能够控制高性能的无刷直流(BLDC)步进电机驱动器,该驱动器驱动泵,输送流体,并且当然是每个输液泵的关键功能。由于患者安全是关键,因此多功能LVDC预驱动器如我们的LV8968BBUWR2G提供一些安全特性,例如:

  • 外部FET的漏源短路检测
  • 过流关断
  • 门极电压低警告
  • 过热警告和关断
  • 过压/欠压保护

安森美半导体提供一些系统选项,包括低功耗蓝牙®Wi-FiSub-GHz无线电,用于无线联接到外部数据系统和主机。有线联接方案还包括多个USB端口,用于连接外部驱动器。

支持的许多器件都符合车规认证,这一好处在医疗设备制造界日益流行。这些汽车级器件已通过指定的压力测试,通常提供更高的耐用性和扩展的工作温度范围。许多方案具有先进的诊断功能和故障保护功能以确保安全,如上述BLDS步进电机驱动器。

我司充分利用我们的产品阵容和应用专知,提供完整、差异化的客户方案,加快产品上市时间,并且无疑可帮助我们的客户改善生活。我们在一起,成就安森美半导体。

请务必订阅我们的博客并在社交媒体上关注我司,以获取有关我司技术、方案和公司新闻的最新动态!