October 30, 2025

Share:

電動化、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターの急拡大により、パワーエレクトロニクスは大きな変革期を迎えています。オンセミ は、その最前線で革新的な縦型窒化ガリウム(vGaN)技術を提供し、高効率かつ高信頼のシステムを実現することで、この変革をリードしています。
このFAQでは、vGaN に関する主要なご質問に答えるとともに、エネルギーと電力ソリューションの近未来にどのようなインパクトをもたらすのかを解説します。

よくあるご質問(FAQ)

  1. 1: 縦型窒化ガリウム(Vertical GaN)パワー半導体とは何ですか。他のGaN技術との違いは何ですか
    現在の商用GaNデバイスは、一般的に「横型構造」で設計されています。これは、GaNをシリコンやサファイア基板の上に成長させる方式です。一方、縦型窒化ガリウム(以下、vGaN)は、GaN基板上にGaNを成長させる構造を採用しています。この縦型構造により、電流はチップの表面を横切るのではなく、チップを垂直方向に流れることが可能になります。その結果、横型GaNデバイスに比べて、より高い電流密度と高電圧での動作が可能となり、シリコンや炭化ケイ素(SiC)をはるかに超えるスイッチング周波数を実現します。
  2. 2:なぜ「縦型」と呼ばれるのですか
    vGaNが「縦型」と呼ばれる理由は、電流の流れ方にあります。従来の横型GaNデバイスでは、電流はチップの表面に沿って流れます。一方、vGaNはGaN基板上にGaNを成長させることで、電流がチップの表面を横切るのではなく、上から下へ縦(垂直)方向に流れることが可能になります。この縦方向の電流フローにより、デバイスはより高い電圧と大きな電流に対応でき、結果として高い電力密度、優れた効率、そしてよりコンパクトなシステム設計を実現します。
  3. vGaNはシリコンやシリコンカーバイド(SiC)とどう違うのですか
    vGaNは、シリコンやSiCに比べて、より広いバンドギャップ、高い電子移動度、そして高い臨界電界を備えています。これにより、より高いスイッチング周波数、より高い耐圧、そして優れた効率を実現します。さらに、GaNのBaliga性能指数(BFOM)はシリコンの約1000倍に達し、欠陥密度も横型GaNデバイスに比べて劇的に低減されています。
  4. オンセミのvGaNが競合と一線を画す理由は何ですか
    オンセミは、vGaNを量産レベルで市場に投入した初の企業です。この技術は130件以上の特許、そして米国ニューヨーク州シラキュースにある専用の研究開発・製造施設によって支えられています。オンセミ独自のGaN-on-GaNプロセスは、他に類を見ない性能、信頼性、そして効率を実現します。
  5. なぜオンセミだけがvGaNを量産市場に投入できているのですか*
    vGaNの製造には、バルクGaN基板上に厚く欠陥のないGaNデバイス層を成長させる必要があります。このプロセスは、標準的なシリコン製造よりもはるかに複雑です。精密なエピタキシャル成長と革新的な製造技術が不可欠であり、わずかな結晶欠陥でも性能や信頼性に影響を及ぼします。
  6. なぜvGaNは電動化とAIの未来に重要なのです
    vGaNは、AIと電動化の未来に不可欠な技術です。高効率・高出力のシステムを実現し、電気自動車、再生可能エネルギー、AIデータセンターといったテクノロジーの急増するエネルギー需要に対応するために重要な役割を果たします。
  7. vGaNの主なメリットは何ですか
    vGaNは、EV向けのインバーターや急速充電システムなど、より小型・軽量・高効率なパワーエレクトロニクスを可能にします。高電圧対応と高速スイッチング性能により、EVは航続距離の延長、充電時間の短縮、信頼性の向上を実現し、重要な車載部品の小型化をサポートします。
  8. vGaNはAIデータセンターにどのように貢献するのですか
    AIデータセンターには、高い演算密度とエネルギー効率が求められます。vGaNは、優れた電力密度と効率により、電力変換時のエネルギー損失を低減し、性能向上と冷却コスト削減を実現します。これにより、データセンターはより小さなスペースに高い演算能力を集約でき、急速なAIの成長を支えながら、エネルギー消費を抑制します。
  9. vGaNは再生可能エネルギーシステムをどのように支援するのですか
    vGaNは、より効率的な太陽光インバーターや風力エネルギー変換システムを可能にし、エネルギーの最大限の取り込みと損失の低減を実現します。その高電圧対応能力と堅牢性により、要求の厳しい再生可能エネルギー用途に最適です。
  10. vGaNは航空宇宙および防衛分野にどのような利点をもたらしますか
    vGaN技術によるコンパクトなサイズの実現、高い信頼性、そして過酷な環境下で動作できる能力は、堅牢で高性能なパワーエレクトロニクスを必要とする航空宇宙、防衛、セキュリティシステムに最適です。

縦型窒化ガリウム(Vertical GaN)は、パワーエレクトロニクスにおいて画期的な技術であり、電気自動車から AI を活用したデータセンターまで、幅広いアプリケーションで小型化、優れた効率、スケーラビリティを可能にします。オンセミ は、vGaN を大規模に商用化した初の企業として、高性能システムの新たな基準を打ち立てています。

私たちの革新的な技術についてさらに詳しく知り、電動化や先端コンピューティング向けのソリューションをご覧いただくには、vGaN のページをご参照ください。

*2025年10月現在