February 23, 2024

Share:

半导体设计面临高电压挑战

不断提升能效的需求影响着汽车和可再生能源等多个领域的电子应用设计。对于电动汽车 (EV) 而言,更高效率意味着更远的续航里程;而在可再生能源领域,发电效率更高代表着能够更充分地将太阳能或风能转换为电能。

在电动汽车和可再生能源领域,对更高效率的不懈追求正推动着设计向前发展。
在电动汽车和可再生能源领域,对更高效率的不懈追求正推动着设计向前发展。


这两大领域都广泛采用开关电子器件,因而又催生了更高电压器件的需求。电压和效率之间的关系遵循欧姆定律,也就是说电路中产生的功耗或损耗与电流的平方成正比。同理,当电压加倍时,电路中的电流会减半,因而损耗会降到四分之一。根据这个原理,为了减少传输损耗,电力公司通常使用超高电压来输送电力,比如英国的电网电压常为 275,000 伏或 400,000 伏。

电力公司依赖重型变压器等设备来处理高传输电压,而汽车和可再生能源领域的情况要更复杂一些,因为相关应用中通常涉及大量电子设备。


半导体设计面临高电压挑战

基于开关电力电子器件的转换器和逆变器是可再生能源发电厂和电动汽车的关键组件。虽然 MOSFET 和 IGBT 都可以用在相关系统中,但前者的栅极驱动功率较低、开关速度更佳且在低电压下效率更高,所以 MOSFET 占据了市场主导地位,并广泛用于各类电力电子应用。

功率 MOSFET 主要有三个作用,即阻断、开关和导通(如图 2 所示),因此该器件必须满足每个阶段的要求。


在开关阶段,MOSFET 需要能够切断漏极和源极之间的大电压
在开关阶段,MOSFET 需要能够切断漏极和源极之间的大电压


在阻断阶段,MOSFET 要能完全承受应用的额定电压;而在导通和开关阶段,又必须满足对电路损耗和开关频率的要求。导通损耗和开关损耗都会影响整体效率,更高的开关频率有利于搭建更小更轻的系统,而尺寸和重量恰好是电动汽车和工业应用的关键属性。

追求更高电压的趋势正在挑战传统硅 MOSFET 的极限,并且实现低导通损耗和快速开关时间所需的低 RDS(on) 和高栅极电荷值也越来越困难,同时成本也在不断攀升。因此,电力电子设计人员转而借助碳化硅 (SiC) 来实现更高的效率。SiC 是一种宽禁带材料,与硅相比具有多项优势,包括热导率高、热膨胀系数低和最大电流密度更高等,因此在导电性能方面表现更加优异。此外,SiC 的临界击穿场强更高,也就是说较薄的器件就能够满足额定电压的需求,从而能够大幅缩小器件尺寸。

目前 SiC MOSFET 能够承受近 10 kV 的超高电压阈值,而硅 MOSFET 能够承受的电压阈值仅为 1.5 kV。此外,SiC 器件的开关损耗较低、工作频率较高,因此能够实现更优异的效率,尤其适合用于工作温度较高、热导率要求高的大电流、高功率应用。


安森美 (onsemi) 能够满足对更高电压的需求

为了满足对高击穿电压器件日益增长的市场需求,安森美构建了内部端到端 SiC 制造能力,能够制造 SiC 二极管SiC MOSFETSiC 模块等一系列产品。

相关产品系列包括 NTBG028N170M1,这是一款击穿电压较高的 SiC MOSFET,如图 3 所示。这款 N 沟道平面器件针对高电压下的快速开关应用进行了优化,VDSS 为 1700 V,扩展 VGS 为 -15/+25 V。


安森美的 NTBG028N170M1
安森美的 NTBG028N170M1


NTBG028N170M1 支持高达 71 A 的连续漏极电流 (ID) 和高达 195 A 的脉冲漏极电流,且其 RDS(ON) 典型值仅为 28 mΩ,有助于减少导通损耗。另外,该器件的栅极电荷 (QG(tot)) 非常低,仅为 222 nC,可确保进一步降低高频工作期间的损耗,此外器件采用 D2PAK–7L 表面贴装,可以减小工作期间的寄生效应。

安森美 EliteSiC 系列还包括一系列额定电压为 1700 V 的 SiC 肖特基二极管,这些二极管可在整流器等电力电子系统中与 MOSFET 搭配使用。这些二极管具有较高的最大反向重复峰值电压 (VRRM)、较低的正向峰值电压 (VFM) 和出色的反向漏电流,使设计工程师能够在高温环境下实现稳定的高电压运行。


EliteSiC 助力打造高效的电力电子设计

在依赖电力电子设备的应用中,对更高效率的探索从未停歇。随着系统电压的不断提高,传统的 Si-MOSFET 无法适应未来需求。SiC 器件为相关设计人员指明了新方向,使其能够在提高效率的同时,缩小器件尺寸,满足更严格的应用要求。安森美的 1700 V NTBG028N170M1 能够帮助工程师在关键电力电子系统中实现更高电压的设计。

了解有关 EliteSiC 技术的更多信息。

Featured

储能系统

安森美在可再生能源发电、电源管理和能源转换领域拥有多年的专业技术和领先地位,能够帮助全球客户应对储能系统的挑战。我们为电网的发展演进提供创新的解决方案,运用我们先进的碳化硅MOSFET、IGBT模块、栅极驱动器和传感产品。这些技术能够实现高效的电力转换、可靠的能量存储,以及针对可再生能源和电网应用的优化系统性能。 

电动/混动汽车动力总成

电动/混合动力总成解决方案正在重塑未来的交通出行,为各种应用提供更清洁、更高效和多功能的运载工具。我们在此为您汇集了先进汽车电气化的所有基本元素,包括车载充电机(OBC)、牵引逆变器、MHEV启动发电机、DC-DC转换器和电动汽车辅助系统。无论您是设计电池电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)还是轻度混合动力汽车 (MHEV),安森美的资源都能支持可扩展的电源架构和无缝的系统集成。

查看我们本页集合的资源,了解如何在高/低压域优化能源管理、再生制动和电力驱动性能。探索电源转换、热管理和功能安全的最佳实践,确保可靠运行并符合汽车级标准。我们以应用为导向的系统解决方案指南、交互式框图和自助工具帮助工程师根据不断变化的市场需求进行设计、模拟和验证,开发出强大的电动解决方案。

从充电基础设施到先进的电机控制和辅助动力,电动和混合动力总成平台为加速可持续交通的创新提供了专业知识和灵活设计空间。利用我们成熟的解决方案,为汽车电气化的每个阶段提供支持,助您满怀信心地打造下一代汽车。