September 15, 2021

Share:

无论是超市还是百货公司,货架和库存管理都是任何线下零售业务的核心。完美的零售货架可以增强商店的布局设计,并可以创造一个对顾客有诱惑力的环境。一个战略性规划的零售货架可以最大化顾客与展示的产品的联接,并帮助增加收入。过去,店员的任务是提高货架效率,但在新冠肺炎(COVID-19)大流行期间,零售商不得不考虑如何同时控制社交距离、商店和仓库的整洁度,以及店内购物的非接触流程。为此点,许多商店已开始依靠人工智能(AI)。

在由Retailwire进行的一项研究中,77%的大型零售商表示他们打算在2021年制定明确的机器人战略。这些零售商将货架扫描(59%)和订单分拣(47%)列为机器人应用的两大主要类型。沃尔玛在2017年开始应用机器人,使用移动机器人来简化商店的日常工作,并使用机器视觉来扫描货架,确定哪些产品需要补货,以优化库存管理。

2020年,沃尔玛终止了与Bossa Nova Robotics的合同,Bossa Nova Robotics为该零售商提供机器人扫描货架是否有存货。《华尔街日报》报道说,这可能是由于沃尔玛在COVID大流行期间雇用了额外的工人来收集送货或取货服务信息,并发现他们也可以代替机器人扫描货架。还指出,沃尔玛所使用的六英尺大小的机器人也可能会对顾客造成干扰或恐吓。这并不意味着零售机器人的完结,但确实表明了优化机器人设计的重要性。以沃尔玛为例,我们可以确定,尺寸和成本是重要的因素,在与人类工人的交互和操作时间方面的效率也是如此。

RSL10智能拍摄彩色相机平台

RSL10 智能拍摄彩色相机平台是个完整的节点到云的方案平台,适用于需要始终在线、支持蓝牙低功耗联接的、具有多年电池使用寿命的视觉物联网(IoT)应用。该平台基于RSL10 SIPARX3A0图像传感器,以更小的外形尺寸提供与RSL10智能拍摄相机平台相同的功能,并提供更长的电池使用寿命,支持彩色和黑白成像。

RSL10 SIP赋能边缘到云的蓝牙低功耗联接,它在一个微型封装中集成板载天线、RSL10无线电系统单芯片(SoC)和所有必要的无源元件。这帮助最小化整个相机系统的尺寸(50毫米圆形)。


figure_rsl10_smart_shot_color_camera_size_comparison

该相机平台选用令人印象深刻的低功耗运行的RSL10 SIP,和所有其他系统元器件以最大化该平台的电池使用寿命。在更新的电源管理系统中,使用了纽扣电池取代充电电池,这极有助于实现超低的功耗和物料单成本。

其视觉子系统,包括图像传感器和图像传感器处理器,置于一个单独的电源轨道上。这使得控制器(RSL10)可以在摄像机运行的大部分时间内完全关闭视觉子系统的电源,只有在事件触发时才将其打开以捕获图像。RSL10 SIP在大部分时间也保持深度睡眠状态,只有在摄像机被触发处于广告和联接模式时,RSL10 SIP才处于工作状态。

RSL10 智能拍摄相机平台功耗测量

  

figure_rsl10_smart_shot_colour_camera_system

RSL10智能拍摄彩色相机包括彩色黑白IAS图像传感器模块。两者都基于1/10.3英寸的超低功耗ARX3A0图像传感器,采用30万像素快速卷帘快门成像和121°对角线视场(DFoV)。该相机平台增加对彩色成像和更宽视场(FoV)的支持,可以实现新的应用,如存储空间监控、温室监控或食品质量监测。


figure_colorapplications

RSL10智能拍摄彩色相机平台获在安卓(Android™)和iOS®平台都能使用的一个移动应用程序支持。开发人员可使用该移动应用程序设置触发条件,捕获图像并使用亚马逊Rekognition™(AWS)云平台进行图像分析。


figure_rsl10_smart_shot_colour_camera_app

了解有关RSL10 智能拍摄彩色相机平台的更多信息,或查看下面的设计资源。