安森美年度回顾
岁序更替,万象更新。值此辞旧迎新之际,安森美 (onsemi) 诚邀大家一同回顾过去一年取得的各项突出创新和成就,以期未来再造辉煌。从先进的 Treo 平台,到 Hyperlux SG、新款 EliteSiC、PowerTrench® MOSFET 和 IGBT 等一系列突破性产品,我们的累累硕果共同铸就了安森美不平凡的一年。
Treo 发布:业界领先的模拟和混合信号平台
https://www.onsemi.cn/design/video-library/treo-platform-the-industry-s-most-advanced-analog-and-mixed-signal-platform
2024 年,我们隆重推出了 Treo 平台,这款先进的模拟和混合信号平台专为智能电源和传感解决方案而设计,其中采用了 65nm 双极 CMOS-DMOS (BCD) 技术,支持 1-90V 的宽电压范围,最高能承受 175℃ 的工作温度。该模块化平台可加速智能电源管理 IC、传感器接口、通信器件和标准产品的开发,帮助客户将产品加速推向市场并降低最终系统成本。Treo 适用于汽车、医疗、工业和人工智能数据中心等各个领域,致力于通过出色的性能、能效和集成度推动行业革命。基于 Treo 平台开发的产品在精度和功能方面实现了显著提升,目前已开始提供样品。如需了解更多信息,请访问 onsemi.cn/Treo。
资源:
申请样品: 联系销售 | 安森美
白皮书:TND6465 - Treo 平台赋能的高性能、高精度模拟功能
安森美基于 FS7 的 QDual3 IGBT 模块
我们非常高兴地发布了新的场截止 7 (FS7) IGBT 技术,这也进而增强了我们的新型模块产品组合。基于此项新技术的 1200V 半桥 QDual3 IGBT 模块具有出色的性能和能效,其电流密度提高了 33%,从而能够为集中式太阳能逆变器、储能以及商用、建筑和农业车辆 (CAV) 打造更小、更轻、更具成本效益的电源系统。我们的创新技术正在塑造电力电子行业的未来,我们对此感到非常欣慰。
资源:
网络研讨会: 适用于可再生能源和商用农业车辆的新款 IGBT 模块
博客: 采用新款 IGBT 模块的高性能逆变器
视频: 安森美新推出第 7 代 QDual3 IGBT 模块,可简化设计并降低成本
M3e EliteSiC MOSFET 实现优异的 SiC 平面技术
我们近期又实现了一项重大突破——1200V M3e EliteSiC MOSFET,我们对此感到无比激动。M3e 技术利用成熟的平面工艺,其性能超越了现有的沟槽技术,既降低了导通电阻 (RSP),同时还兼具短路保护能力。这一突破性的进展使我们能够进一步改善功率密度和能效。随着 SiC 技术不断进步,我们将持续优化单元结构和封装技术,从而大力推动电力电子领域革新。更多精彩进展,敬请期待!
资源:
白皮书:平面结构优于沟槽结构:深度解析碳化硅 MOSFET 的持续演进
白皮书:克服 SiC 挑战,为应用成功保驾护航
Hyperlux SG: 最新的图像传感器系列
Hyperlux SG 图像传感器系列由三款产品组成:适合紧凑型应用的 ARX383 (VGA)、能够捕捉图像细节的 AR0145(100 万像素)和支持更高分辨率需求的 AR0235(230 万像素)。这些图像传感器经过精心设计,拍摄速率高达每秒 120 帧,而且外形紧凑,其全局快门效率代表了业界先进水平。这项功能支持同时捕获整个图像,即使捕获快速移动的物体也能清晰呈现且无运动伪影。无论是跟踪高速移动的物体,还是监测动态工业过程,Hyperlux SG 图像传感器系列都能始终如一地提供高质量图像,而且提供了多种分辨率可选,能够灵活扩展以满足各种要求。紧凑的设计使这些传感器适合各种各样的应用,包括条形码扫描、机器视觉和机器人,如自主移动机器人。
资源:
网络研讨会: 探索图像传感器在机器人技术和自动化中的作用
博客: 全局快门传感器推动工业自动化进步
白皮书:适用于高速应用的尖端全局快门图像传感器
利用安森美 PowerTrench® T10 MOSFET 实现更优性能
全球对更高效电源解决方案的需求日益增长,而安森美的 MOSFET 技术占据市场主导地位。我们的 PowerTrench MOSFET 扩展到了崭新的 T10 代产品,可以帮助汽车、工业和超大规模人工智能数据中心应用实现出色的性能和可靠性。凭借超低栅极电荷和 Rds(on)(小于 1 mΩ),我们的屏蔽栅极沟槽设计在能效和功率密度方面树立了新的标杆。结合先进的封装方案,我们的 MOSFET 支持实现更小、更轻、更节能的系统。我们对不断扩大的产品阵容感到非常骄傲,并期待在 2025 年推出更多创新产品。
资源:
登录页:MOSFET 技术页面
博客: 应对人工智能数据中心的电力挑战
视频:利用安森美 PowerTrench® MOSFET 实现最佳性能
聚焦 CEM102:推动医学和科学应用领域的革命
去年,我们还欣然推出了 CEM102,这款产品在我们高性能、高能效的传感器接口集成电路系列中具有突破性意义。CEM102 AFE 专为支持采用电流测量的电化学传感器和通用传感器而设计。这款创新 IC 可搭配超低功耗、支持蓝牙®低功耗的 MCU——RSL15 使用,构成一套完整方案,有助于超低功耗生物传感器和环境传感器准确测量化学反应产生的电流。
CEM102 能够以高精度测量极微弱的电流,这为持续血糖监测 (CGM) 和血气传感带来了新的可能性。该器件兼具低功耗和小尺寸的特点,能够适应传感器的小型化趋势,从而打造更加紧凑、便于携带的医疗设备。
从糖尿病护理到环境科学,电化学传感器在各个领域变得越来越重要。CEM102 凭借其准确测量能力和出色的能效,必将在推动未来技术发展的过程中发挥关键作用。
资源: CEM102 使用指南
视频:什么是电化学传感?
视频:CEM102 和 RSL15 使用指南