September 06, 2022

Share:

严格的排放法规、更全面的电动汽车(以下简称“EV”)选择、易于使用直流快速充电 (以下简称“DCFC”) 基础设施以及总体拥有成本的降低,推动了电动汽车市场的增长。消费者改变观念以支持绿色倡议进一步促进了这一增长。

根据国际能源协会 (IEA) 的一份报告,尽管发生了大流行病,但 2020 年电动汽车市场仍增长了 41%。相比之下,纯内燃机 (ICE) 汽车销量下降了 16%。这种增长势头将继续下去。市场研究的共识是,近 50% 的消费乘用车将在未来五年内电气化。


Source: EV/ IC breakdown: Credit Suisse – Mar 26, 2021

资料来源:EV/ IC breakdown: Credit Suisse – Mar 26, 2021 – Global Semiconductor Sector – Automotive semis – Powering the EV megatrend – Report SiC onsemi estimates

随着电动车市场的滚雪球式发展,每年都有新的只做电动车业务的企业进入。传统的汽车制造商正在努力改造他们目前的内燃机车工厂,并转向以电动车为基础的模式来竞争。奖惩并用的方法在发挥作用。抓住这种指数级的需求,并大幅增加收入,是对企业的益处,反之,错过减排期限就会有巨额罚款。

碳化硅(SiC)汽车功能电子化的核心

单个SiC器件比硅器件更昂贵。然而,由于SiC器件的效率和在高电压、高温和高频率下工作的能力,基于SiC的解决方案在系统层面的成本通常较低。由于SiC卓越的热效率,因而较小的无源元件(如散热器)可结合基于SiC的器件使用。

SiC的这些明显优势使其成为汽车功能电子化的核心。其他行业,包括航空航天、国防能源基础设施领域,也投资于 SiC。根据市场前景,SiC 总潜在市场预计将从 2021 年的 20亿美元 增长到 2026 年的 65亿美元,年复合增长率为 33%,可以肯定的是对 SiC 的需求将超过供应。

近年来,全球宏观事件显著影响整个芯片供应链,SiC 也不例外。短缺和交期危机会对客户产生各种不利影响,包括收入损失和达不到政府规定的减排目标。缓解供应风险至关重要,汽车制造商不能忽视与垂直整合的 SiC 供应商合作的优势。

安森美(onsemi)如何解决这个问题?

几十年来,安森美一直是汽车制造商和原始设备制造商 (OEM) 信赖的智能电源和智能感知方案合作伙伴。安森美将 SiC 作为其核心战略,以确保行业合作伙伴能充分利用机会在 EV 市场增长收入。安森美加大投资,以扩大其基于 SiC 的解决方案的广度和深度、对生态系统的支持和供应能力。

安森美全垂直整合的供应链——从晶体到系统

供应链从我们位于新罕布什尔州哈德逊的工厂生长单晶SiC材料开始。在内部基板上生长一层薄的外延层,然后经过几个器件加工步骤来封装最终产品。整个制造流程端到端垂直整合,具有全面的可靠性和质量测试,以确保产品零缺陷。

垂直整合的供应链带来了一些优势,如易于扩展、品质优和成本控制。安森美所有产品都在 100%额定电压和 175°C 下经验证合格。这些器件还具有 100% 雪崩额定值,具有固有的栅极氧化物可靠性,并经过宇宙辐射测试。其他质量保证来自外延生长前后进行的缺陷扫描。由于整个价值链的快速反馈,垂直整合有助于实现生产规模的快速扩张和流程优化。


onsemi’s EliteSiC Solutions for Vehicle Electrification and DCFC Infrastructure
onsemi’s EliteSiC Solutions for Vehicle Electrification and DCFC Infrastructure

安森美的EliteSiC方案支持汽车功能电子化和DCFC基础设施

安森美提供一系列SiC 方案支持汽车功能电子化,使客户能够根据其系统要求灵活地选择分立或模块解决方案。产品包括多种 SiC 二极管SiC MOSFETSiC 模块以及硅和 SiC 混合模块安森美提供技术支持,包括世界一流的汽车和 DCFC 设计专家、完整的生态系统设计工具以及物理、可扩展 SPICE 模型的详尽技术文档,以在客户设计和开发的每个阶段提供支持。(试用我们的SiC MOSFET SPICE 模型SiC 二极管 SPICE 模型。)

总之,SiC 在为电池充电和驱动电机方面发挥着关键作用。基于 SiC 的解决方案具有更大的功率、更高的效率,并且可以续航更远。随着对 SiC 的需求不断增加,选择合适的供应商和合作伙伴至关重要。安森美以其高效智能电源方案的广度和深度带来了独特的价值主张。凭借多年的制造专长、大量资本投资的垂直化以及扩大的研发工作,安森美使客户能实现他们的目标。