June 12, 2025

Share:

即便是不起眼的保险丝,也不可避免地受到技术进步的冲击,以往简单的玻璃管保险丝正逐步被功能更强大、更先进的智能电子保险丝 (eFuse) 所取代。 

尽管变化很大,但保险丝的基本功能始终如一。保险丝始终都是保护电路免受过电流影响的保护器件,无论过电流是数百安培,还是仅仅几毫安。通常情况下,采取的保护措施是将电路与电源断开。对于传统保险丝来说,这意味着保险丝会熔断,需要实际更换保险丝。而电子保险丝则是通过半导体开关来断开连接,因而可以进行复位,而且通常能够自动复位。 

浏览安森美 (onsemi) 的电流保护器件:电流保护 

传统保险丝仅仅依靠其中的熔丝来决定何时断开负载(又称“熔断”),而电子保险丝的“熔断”特性是可以改变的,最常见的方式是在一个专用引脚上连接一个外部电阻器。然而,要理解电子保险丝的“熔断”机制,需要考虑的因素远不止流过器件的电流。 

首先要了解电子保险丝的热特性,因为热特性可能会有很大差异。在大电流通过的情况下,热应力是许多系统常见的故障原因,并且随着器件尺寸不断减小,这种现象愈发普遍。 

任何器件(包括电子保险丝)的热性能都与其物理尺寸和结构有关。在大多数设计中,半导体结与周围环境空气之间存在多层结构,热量必须穿过这个“热阶梯”才能散发出去。 

图 1:典型电子保险丝的热阶梯 

热量的传递需要时间,因此与短脉冲相关的热量会全部留在器件内部。在许多电子保险丝中(具体取决于热容),持续时间超过 10 毫秒的脉冲所产生的部分热量会传递至封装,然后开始向周围环境空气或器件所在的 PCB 散热。 

通过分析稳态电流,可根据热阻抗 (ºC/W)、环境温度和最高结温来确定电子保险丝的 RDS(ON)。据此,设计人员能够计算出特定器件的工作极限。 

接下来,通过施加不同持续时间的大电流脉冲来评估电子保险丝的动态性能。由此可以推导出(并绘制出)热阻抗随脉冲持续时间变化的曲线。 

一般来说,脉冲持续时间越短,热阻抗越低,而 RDS(ON) 和芯片尺寸等参数将决定这些较短脉冲下阻抗曲线的形状。对于持续时间较长的脉冲(热量有时间在器件中扩散),PCB 对曲线形状的影响会更大。诸如更多的层数、更厚的铜层以及散热焊盘等特性,都会改变曲线的形状。 

虽然特性表征的方法是一致的,但必须针对每个具体应用分别进行,以考虑各种可变因素(例如 PCB)。只有这样,并且清楚了解电流脉冲的幅度和持续时间,才能为特定应用选择正确的电子保险丝。 

尽管这种特性表征很有用,但在实际应用中,需要将阻抗与时间之间的曲线转换为电流与时间之间的曲线。为此,必须知道 R DS(ON) 和 ∆t(芯片温度的可接受变化量)。 

图 2:电子保险丝的热限制曲线 

根据这些曲线,可快速轻松地确定在给定结温 (Tj) 上升情况下脉冲的最大持续时间。当然,良好的设计实践要求留出一定的安全裕度,而这需要根据每个应用的具体情况来确定。 

最后要考虑的是任何会承载电流且电流会流经电子保险丝的导线。所使用的参数是“电流平方 x 时间”,即 I2t。对于传统保险丝,这个参数通常被定义为一个固定值,并且会与保险丝的标称电流一起给出。 

然而,这种直线方式人为地限制了性能,实际上电流越低时,线束能够承受更长的时间。因此,电子保险丝的跳闸点通常会遵循一条曲线,以便更好地发挥系统的性能。 

采用这种曲线方式可以使系统元件的尺寸更符合所需的性能要求,同时还能节省空间、减轻重量并降低成本。 

电子保险丝的未来 

安森美目前正在研发能在非恒定 I2t 条件下工作的电子保险丝,其曲线点和参数可通过 I2C 或 SPI 等串行通信协议进行编程设定(并且如果需要,还可以重新编程)。这类保险丝将包含若干典型曲线,用户可以将这些曲线作为新设计的起始参考依据。 

其他资源 

AND90246 - NIS(V)3071 PCB 热性能设计注意事项 

TND6430 -利用智能功率开关实现可扩展且可靠的汽车设计