onsemi Launches Simulation Tools to Bring Complex Power Electronics Applications to Market Faster

業界初のPLECSモデルおよびハード/ソフトスイッチング・アプリケーション、コーナーモデリング、カスタム寄生環境に対応するシステムレベルのシミュレーションにより、仮想プロトタイピングが可能に

2023年3月22日(米国2023年3月21日発表)- インテリジェントなパワーおよびセンシング技術のリーディング・サプライヤであるオンセミ(onsemi、本社 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq: ON)は、インテリジェントなパワーおよびセンシング技術のリーディング・サプライヤであるオンセミ(onsemi、本社 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq: ON)は、同社のEliteSiCシリコンカーバイド(SiC)製品ファミリとそのアプリケーション向けシミュレーションツールを発表しました。オンセミは、開発サイクルの早期段階でのシステムレベルのシミュレーションを通じて、複雑なパワーエレクトロニクス・アプリケーションに対する有意義な洞察を提供する、オンラインのEliteパワーシミュレータとセルフサービスPLECSモデルジェネレータの提供を開始しました。これらのツールは、コストと時間を要するハードウェアの製作とテストを行う代わりに、ユーザのアプリケーションに合わせたEliteSiC製品の選択を可能にする最先端の正確なシミュレーションデータを提供し、パワーエレクトロニクス技術者の時間を節約します。

EliteパワーシミュレータとセルフサービスPLECSモデルジェネレータを併せて使用すると、忠実度の高いシステムレベルのPLECSモデルを作成するための究極の機能と柔軟性が得られます。セルフサービスPLECSモデルは、オンセミのEliteパワーシミュレータにアップロードするか、ダウンロードして直接使用すると、要求の厳しいパワーエレクトロニクスシミュレーションに必要な最適化と精度を提供します。これらのモデルは、代表的条件または最悪ケース条件に基づいて生成されるため、ユーザは技術の境界内で設計を行うことができます。また、アプリケーション固有の寄生要素を定義できるため、生成されたPLECSモデルはユーザによるシステムレベルのシミュレーションに対して、きわめて高精度な結果を提供します。

Pleximのマネージングディレクタ兼共同設立者であるJost Allmelling氏は、次のように述べています。「当社のPLECSシミュレータは、スピードと使いやすさで、電源設計者から高く評価されています。Eliteパワーシミュレータに、ソフトスイッチングを正確にシミュレートする能力、セルフサービスPLECSモデルジェネレータを使用したカスタマイズモデル、コーナーケース用の既製モデルなど、いくつもの斬新な機能が備わっていることを非常に嬉しく思います」

これまで、システムレベルのシミュレータとそれに関連するPLECSモデルは、ハードスイッチングトポロジに対してのみ有効であり、LLC(インダクタ・インダクタ・コンデンサ)またはCLLC(コンデンサ・インダクタ・インダクタ・コンデンサ)のソフトスイッチング・アプリケーションのシミュレーション結果はきわめて不正確でした。オンセミの業界初のPLECSモデルはこの課題を解決します。

オンセミのパワー・ソリューション・グループのアドバンストパワー・ディビジョンでシニア・バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャを務めるアシフ・ ジャクワニ(Asif Jakwani)は、次のように述べています。「ハードスイッチングとソフトスイッチングの両方の設計を迅速に市場投入する機能は、業界にとって重要なステップです。オンセミのツールにより、お客様は当社のデバイスがアプリケーション環境でどのように動作するかを理解し、技術の境界の中で性能を完全に最適化することができます」

オンセミはEliteパワーシミュレータおよびセルフサービスPLECSモデルジェネレータを、米国フロリダ州オーランドで開催中のパワーエレクトロニクスの展示会「APEC 2023」のブース1032で紹介しています。

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy