January 06, 2020

Share:

智能监控工业资产和工人是物联网(IoT)行业的主要趋势之一。现有方案需要在硬件、联接、边缘分析和软件上进行大量投资。

公司意识到可靠的传感器数据大大有助于业务的数字化转型,且是支持转型的必要条件。由于缺乏方案策略,所以有效地维护、管理、分析和使用此数据可能是个挑战。 Geniatech的MuSeOn 1.1是工业级多功能设计,基于安森美半导体的RSL10传感器开发套件。该平台采用超低功耗RSL10蓝牙®5系统单芯片(SoC)和最高分辨率的工业级传感器,以测量、检测和识别环境条件。这使MuSeOn 1.1可充当数字孪生(digital twin),以确保员工安全,并帮助管理团队管理、审核和报告员工安全。智能移动MuSeOn 1.1是嵌入式多传感器平台,作为一个安全边缘及一个多传感器到云的平台,结合低功耗移动、多传感器设备的优势,以及领先的云方案作为IoT操作系统的关键能力。因此,易于安装、使用和维护。

Geniatech的MuSeOn 1.1是监控制造和建筑工厂/现场的各种工人安全状况以及工业资产安全的理想方案。它可采集有关空气质量、温度、湿度、光、噪声、运动(3轴/ 6轴)的数据,并提供室内导航、近场通信(NFC)和RFID功能以及信号灯/信号按钮。


figure_gt_picture_museon_1

Geniatech MuSeOn 1.1

Geniatech的高性能工业IoT网关为边缘预测分析提供了计算能力,并为边缘网关带来了实时智能。这有助于发现异常和行为问题,从而大大降低维护成本。基于DOCKER和MQTT的分析和预测方案不受云的影响。开放式集成采用Arrow Electronics提供的领先云平台,可以进行密集的数据分析和处理,使用安全联接提取数据。

Geniatech的MuSeOn平台基于艾睿电子(Arrow Electronics)获奖的集成的环境感知IIoT云方案。 MuSeOn非常适合工人安全、数字智能办公室和工业传感方案。 MuSeOn 1.1仅可从Arrow Electronics获得。欲观看该平台的现场演示及其他令人兴奋的演示,请在美国国际消费电子展(CES)莅临安森美半导体在金沙会展中心/威尼斯人 Murano 3302的演示厅。