October 27, 2020

Share:

通常在一天中,您认为您会触摸几次脸部?或您的手机?最有可能的是,就算次数很少也会有几次。 但是,在全球新冠肺炎(COVID-19)大流行期间,我们对触摸的警惕性增高,或对我们触摸的表面有所提防。在这史无前例的流行期,整个人类和社会已经变得非常注意和警惕我们周围环境中的物体。 我们每天都在兜售的物品,例如手机,现在可能成为严重的COVID-19病毒的转运体,取决于接触过什么。

消毒和消毒方案已经很重要了,但现在更重要的是,个人增加了消毒,商业活动需要增加定期消毒做法,经常是每天多次消毒。地方管理当局制定了新的规章制度,以保护居民并防止COVID-19的广泛传播。疾病控制和预防中心(CDC)提供了许多指导方针和建议如何积极主动地防止暴露以及许多其他来源,但基本声明是定期对经常接触的表面和物体进行消毒。

因此,随着需求的增长,专家们寻求新方法提供消毒方案。一种有效的消毒措施可以通过使用紫外线(UV),特别是深紫外线(UVC,100-280nm)作为一种有效且安全(无化学药品且无需过滤)的方式来执行此“清洁操作”。因为当微生物暴露于UVC光时,光线会穿透其细胞壁并破坏其DNA分子的结构,从而阻止繁殖。

 

figure_sanitizer_box___social_promotion_graphic

由安森美半导体产品支持,我们的渠道合作伙伴富昌电子利用我们的共同知识快速设计消毒方案,并找到为UVC LED供电的合适方案,以满足客户的需求。成果是我们针对消毒盒消毒方案的联合设计。该盒子可以轻松消毒任何能装进消毒盒的物体,如键盘、计算机鼠标、手机、口罩、手持设备和餐厅设备,所有这些都在3分钟之内杀死达99%的细菌。根据《赫芬顿邮报》(Huffington Post)的报道,“新的研究发现,您的计算机或笔记本电脑键盘比马桶座圈脏20,000倍。” 因此,即使在COVID-10之前,也必须定期清洁经常接触的物体和表面。

该盒子设计方案规格为500x300x200mm,输出功率为7W。该设计包括用FL7760实现的LED驱动,和利用由FLS136HR进行的交流电源管理。由于安森美半导体拥有广泛的产品阵容,富昌电子不仅建议了LED驱动和电源管理的核心元器件,而且还建议了可能的人机接口(HMI),例如RSL10 蓝牙低功耗(BLE)模块、LC717A10AR触摸控制器和LC898302触觉驱动器。该联合设计还建议如何以采用NUD3112LT1G的盖锁来确保人不会直接暴露于UVC,并防止用户打开消毒盒盖直至完成消毒周期。

请参阅以下框图,了解我们用于消毒盒的核心方案。


figure_core_solution_block_diagram_sanitizer_blog_oct_2020

该系统的一些关键目标功能是:

  • 绝缘电源控制UVC LED负载并为其供电
  • 机电锁,在LED通电时保持盖子闭合
  • HMI,可以是简单的按钮或小屏幕
  • 可选的联接
  • 主机微控制器不只是协调活动

所提出的方案可帮助设计人员加快产品上市时间,并且由于富昌电子和安森美半导体的专知和支援,可以轻松地复制设计用于不同尺寸或不同消毒目的。

用于UVC消毒器方案系统设计的产品

请务必订阅我们的博客,并在社交媒体上关注我们,以获得有关我们的技术、方案和公司新闻的最新信息!