Sustainable Power Solutions from onsemi to Take Center Stage at PCIM

대화형 시연에서 자동차 및 산업 애플리케이션의 엘리트 실리콘 카바이드(EliteSiC) 기술 강조

2023년 5월 9일 - 지능형 전력 및 센싱 기술의 선도 기업인 온세미(나스닥: ON)는 전력 전자 분야의 선도적인 전시회 및 컨퍼런스인 PCIM에서 지속 가능한 전력 관련 최신 혁신 기술을 선보인다고 밝혔다. PCIM은 오는 5월 9일부터 11일까지 독일 뉘른베르크에서 개최된다.

올해 PCIM의 주제는 전력 전자 분야의 우수성이다. PCIM에서 온세미는 세 가지의 핵심 영역에 집중할 예정으로, 5개의 시연 장소, 쇼케이스 및 전용 파워월(power wall)을 마련한다. :

  • 그린 에너지 솔루션 구현: 온세미는 지속 가능한 에너지 인프라 솔루션을 위한 길을 열고 있다. 현장 파워월은 가정 및 중소기업에 온세미 제품을 통한 에너지 섬(energy island) 구축 방법을 보여주며, 전기차(EV) 솔루션(온보드 충전을 통한 고전력 DC 및 AC)을 강조한다.
  • 엘리트 실리콘 카바이드(이하 EliteSiC) 생태계: 수직적으로 통합된 EliteSiC 생태계를 통해 온세미는 기본 원자재부터 풀 패키지 SiC 디바이스 공급에 이르기까지 SiC 제조 공급망을 완전 제어한다. 이는 효율적인 전기차에 필수적이며 탈탄소화를 향하는 중요한 단계다.
  • 산업 혁명 주도: 온세미는 완전 자율 제조 환경을 위해 안정적, 지능적 및 에너지 효율적인 기술을 제공한다. 해당 기술에는 로보틱스, 스캐닝을 위한 지능형 센싱이 포함된다.

온세미의 파워월은 자동차 및 산업 시스템을 위한 그린 에너지 솔루션을 선보일 예정으로, 65W-11kW의 지능형 전력 솔루션을 강조하고 전원 공급 장치 애플리케이션용 전체 솔루션을 제공하는 온세미의 역량을 확인할 수 있다. 또한, 온세미는 가장 중요한 고성능 및 공간 제약 전력 설계를 위한 UHD(ultra-high density) 설계를 선보인다.

온세미는 부스에서 다음의 대화형 시연도 진행할 예정이다.

  • AC 전기차 충전기: EliteSiC 기술을 사용해 AC 그리드에서 사용할 수 있는 고효율의 충전 솔루션 생성 방법을 강조한다.
  • 25kW DC 충전기 Evalkit: 온세미의 지능형 전력 포트폴리오가 온세미의 EliteSiC 기술을 통해 어떻게 최고 수준의 효율성을 구현할 수 있는지 보여준다.
  • 양방향 전기차 충전: 온보드 충전기(OBC)가 전력을 그리드에 반환해 피크 수요 시간대에 그리드를 안정화할 수 있는 방법을 선보인다.
  • FS7 IGBT: 현재 시장을 선도하고 있는 TO247 패키지의 최고 전류 IGBT(160A/1200V)를 시연한다.
  • T10 모터 제어: 온세미의 새로운 MOSFET 기술의 이점을 자세히 살펴본다.
  • 또한, 온세미의 전문가들은 아래와 같은 중요한 업계 주제들에 대해 발표할 예정이다.

    • '평면 기술 및 패키징 개선을 통한 EV-트랙션 인버터 성능 최적화' - 강연자: 안드레아 쾰른스(Andrea Colognese)
    • '기술, 제조, 공급망 및 비용 관점에서 본 EV-트랙션 SiC 혁명의 지속 가능성' - 강연자: 피에트로 스칼리아(Pietro Scalia)
    • 'EV-트랙션 애플리케이션을 위한 1200V SiC 트랜스퍼 몰드 전력 모듈' - 강연자: 피에트로 스칼리아(Pietro Scalia)
    • '새로운 온라인 엘리트 전력 시뮬레이터(Elite Power Simulator) 및 셀프 서비스 PLECS 모델 생성기(Self-Service PLECS Model Generator)를 통한 고급 SiC 시스템 레벨 시뮬레이션' - 강연자: 디디에 발로코(Didier Balocco)
    • 시장+기술 패널 토론 ' 2023년 SiC 매진, GaN이 도움이 될 수 있을까?' - 온세미 패널리스트, 엔리코 코르티(Enrico Corti)
    • 아스펜코어(Aspencore)/파워 일렉트로닉스(Power Electronics) 패널 토론 'SiC 및 GaN 전력 디바이스에 대한 신뢰성 및 품질 요구 사항' - 온세미 패널리스트, 자우메 뢰그 기타르트(Jaume Roig Guitart)
    • 온세미의 최신 혁신 기술은 온세미 부스(홀 9, 부스 330번)에서 만나볼 수 있다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.