onsemi extends Bluetooth Low Energy MCU Family for Automotive Wireless Applications

NCV-RSL15, 차량 액세스·타이어 모니터링 등을 위한 최신 임베디드 보안 기능과 업계 최저 전력 소비 결합

Transfer of ownership
온세미의 NCV-RSL15, 저전력 자동차 등급 무선 마이크로컨트롤러

2023년 3월 15일 - 지능형 전력 및 센싱 기술의 선도 기업인 온세미(나스닥: ON)는 블루투스 저전력(Bluetooth® Low Energy) 연결 기능을 갖춘 초저전력 자동차 등급 무선 마이크로컨트롤러 NCV-RSL15를 발표했다. NCV-RSL15는 센서와 차량 내 통신의 수가 증가함에 따라 과도한 케이블링의 무게와 비용을 줄이기 위해 무선 연결을 선호하는 차량 제조업체를 위한 제품이다. 새로운 마이크로컨트롤러는 더 많은 센서 및 공격 벡터로 인해 증가한 보안 문제를 해결한다.

타이어 모니터링 시스템(Tire Monitoring Systems, 이하 TMS), 기타 센싱 애플리케이션의 센서 및 일반 기능 목록은 계속 늘어나고 있지만, 전력 소비 예산은 증가하지 않았다. 이와 동시에 일부 애플리케이션은 10년의 배터리 수명을 요구한다. NCV-RSL15는 업계 최저 전력 보안 무선 마이크로컨트롤러로 EEMBC의 인증을 받았다. 이는 독점 스마트 센스 전력 전원을 특징으로, 가능한 한 적은 전력을 사용하도록 설계됐다. 더 많은 배터리를 절약할 수 있다는 것은 제품 수명이 증가하는 것을 뜻한다.

온세미 산업 솔루션 부문 부사장인 미셸 드메이(Michel DeMey)는 "차량 액세스, TMS와 같은 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘하는 소형 크기의 NCV-RSL15는 휴대용 원격 액세스 디바이스, 기타 공간 제약이 있는 타이어 및 차량 내에서 적합하다. 초저전력 소비와 작은 설치 공간, 임베디드 보안의 최신 기술을 하나의 디바이스에 결합함으로써 고객이 무선 지원 자동차 애플리케이션에 대한 복잡한 센싱 관련 설계 문제를 해결할 수 있도록 한다"고 말했다.

액세스 포인트의 수가 증가함에 따라 차량의 중앙 차체 컴퓨터 또는 중앙 처리 장치에 대한 무단 무선 액세스를 보호하기 위해 보호되어야 하는 잠재적 공격 벡터의 수도 증가한다. NCV-RSL15는 하드웨어 기반 신뢰점(Root-of-Trust, RoT) 보안 부팅, 많은 사용자의 액세스가 가능한 하드웨어 가속 암호화 알고리즘 및 FOTA(Firmware-over-the-Air) 기능을 갖춘 Arm 크립토셀(CryptoCell)을 통해 최신 임베디드 보안을 제공하며, 향후 펌웨어 업데이트 및 보안 패치 배포를 가능하게 한다.

풍부한 샘플 코드 라이브러리를 갖춘 소프트웨어 개발 키트는 포괄적이고 사용하기 쉬우며, 애플리케이션 개발을 위한 발판을 제공한다. 온세미의 연중무휴 개발 커뮤니티 지원을 통해 손쉬운 설계가 가능하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.