onsemi Ships One Billionth Inductive Sensor IC to HELLA

Plus de deux décennies de collaboration dans le domaine des capteurs pour systèmes x-by-wire automobiles aboutissent à cette étape importante

SCOTTSDALE, Arizona - 27 avril 2023 - onsemi (Nasdaq: ON), un leader des technologies intelligentes pour les composants de puissance et les capteurs, a annoncé aujourd'hui que la société avait livré son milliardième circuit intégré (IC) d'interface de capteur inductif à HELLA, un équipementier automobile international opérant sous la marque ombrelle FORVIA. Le circuit intégré conçu par onsemi est utilisé dans la technologie de capteur de position inductif sans contact (Contactless Inductive Position Sensor, CIPOS®) de HELLA pour les systèmes x-by-wire automobiles. Tout au long de leur collaboration de 25 ans, les sociétés ont développé des méthodes de conception innovantes ; Ces dernières qui ont permis de réduire la taille du module HELLA et du circuit intégré deonsemi pour mieux s'adapter aux applications exigeantes sur le facteur de forme du module.

CIPOS® est une technologie inductive utilisée dans les véhicules de tourisme et utilitaires. Elle est utilisée dans les systèmes de type drive-by-wire tels que la détection de la pédale d'accélérateur, les capteurs de direction et de couple, ainsi que les actionneurs pour la suralimentation et les turbocompresseurs. Le circuit intégré conçu par onsemi est l'élément central de la solution HELLA qui, avec sa structure de bobine connectée, forme le capteur de position inductif. Avec sa solution sans contact, la précision fournie par le circuit intégré onsemi est garantie pendant toute la durée de vie du système CIPOS®. De plus, la technologie CIPOS® est totalement immunisée contre les champs magnétiques parasites, un atout essentiel pour une industrie automobile orientée vers l'électrification. Cette technologie de pointe est largement utilisée par la plupart des principaux équipementiers automobiles, en particulier HELLA,leader mondial du marché dans le domaine des capteurs pour pédale d'accélérateur.

« Nous avons bénéficié des technologies et de l'expertise de développement de onsemi depuis de nombreuses années, ce qui nous a permis de faire de notre capteur de détection CIPOS® une solution leader sur le marché », déclare Marco Döbrich, responsable du Sensors business field chez HELLA. « Les niveaux de qualité des circuits intégrés sont exceptionnels, et notre travail avec onsemi sur la planification à long terme des capacités nous permet d’anticiper nos développements tout en gardant notre capacité d’adaptation sur un marché difficile.»

Une collaboration de plus de deux décennies a conduit à la mise sur le marché réussie du tout premier capteur de position inductif automobile en 1999. Depuis, onsemi a fourni à HELLA trois générations d'interfaces de positionnement par induction. Chaque génération a été spécifiquement développée pour et avec HELLA.

«Si nos équipes ne comprenaient pas leurs technologies et leurs processus respectifs à des niveaux aussi précis, nous n'aurions pas pu atteindre cette étape importante avec HELLA», déclare Sudhir Gopalswamy, vice-président senior et directeur général, Advanced Solutions Group de onsemi. « Mais nous ne nous arrêterons pas là et travaillons déjà sur une quatrième génération de technologies de capteurs de positionnement inductifs. Cette génération comprendra des améliorations système, en particulier dans les domaines des niveaux d'intégrité de la sécurité automobile (Automotive Safety Integrity Levels, ASIL-x), alors que l'industrie se rapproche de plus en plus de la conduite intégralement autonome.»

À propos de onsemi
onsemi (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur l'automobile et l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans les mégatendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et Cloud. onsemi propose un portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, offrant des technologies intelligentes pour les composants de puissance et les capteurs, pour résoudre les défis les plus complexes au monde, et ouvrir la voie à l’avènement d'un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. onsemi est reconnue comme une société Fortune 500® et fait partie de l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus sur onsemi, rendez-vous sur www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy