onsemi and Ampt Collaboration Increases Efficiency for Utility Solar Providers

La famille de composants au carbure de silicium (SiC) EliteSiC d'onsemi améliore les performances des optimiseurs de courant continu Ampt

PHOENIX, Arizona et FORT COLLINS, Colorado. – 5 janvier 2023 – onsemi (Nasdaq : ON), leader des technologies dédiées au domaine de l’énergie et de la détection intelligente, et Ampt LLC, numéro un mondial des optimiseurs pour systèmes photovoltaïques (PV) et de stockage d'énergie à grande échelle, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration pour répondre à la forte demande d'optimiseurs dans les systèmes solaires. Ampt utilise des transistors MOSFET SiC canal N d’onsemi, qui font partie de la famille EliteSiC de composants au carbure de silicium (SiC), destinés aux applications critiques de commutation de puissance comme dans ses optimiseurs solaires.

Les optimiseurs des systèmes d’Energie solaire d’Ampt sont utilisés dans les grandes centrales photovoltaïques, pour améliorer les performances des systèmes photovoltaïque et permettre un stockage d'énergie via un bus continu à la fois économique et performant, au sein même des centrales solaires. Ces optimiseurs fournissent de l'énergie à partir des panneaux photovoltaïques, avec une tension fixe élevée allant de 600 à 1500 V continu, ce qui réduit la valeur maximale du courant de ligne et le coût des centrales électriques. Les optimiseurs Ampt améliorent le rendement lors d’un cycle de charge et décharge dans les systèmes de stockage d'énergie et dans les centrales photovoltaïque elle-même, en s'appuyant sur la dernière technologie MOSEFT SiC d'onsemi, qui assure une très faible résistance à l’état passant et des pertes de commutation très faibles.

« Intégrer la technologie EliteSiC d'onsemi dans nos optimiseurs permet aux développeurs et aux exploitants de grandes installations solaires d’améliorer la performance économique de leurs projets, » a déclaré Levent Gun, Président Exécutif d'Ampt. « Il est clair que la performance des composants carbure de silicium était un facteur décisif pour nous, mais le soutien technique d'onsemi durant la phase de conception, et leur garantie d'approvisionnement continu pour soutenir l’évolution rapide d'Ampt, démontrent qu’onsemi est un partenaire solide. »

Le composant EliteSiC utilisé par Ampt posséde une résistance à l’état passant RDS(on) nominale de 80 mΩ, une charge de grille (Qg) très faible de 56 nC, ainsi qu'une resistance de grille interne Rg de seulement 1,7 Ohms. Il fonctionne jusqu’à une température de jonction jusqu’à 175°C, réduisant ainsi les exigences de dissipation thermique, ce qui se traduit par des solutions plus petites et moins coûteuses.

« Les performances et la fiabilité de notre technologie EliteSiC permet d'obtenir des optimiseurs à la fois efficaces et fiables, et c'est ce qu'attend un leader de l'industrie tel qu'Ampt, » a déclaré Simon Keeton, Vice-Président Exécutif et Directeur Général du groupe Solutions de puissance d'onsemi. « Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration sur de nouveaux produits qui feront progresser les applications dans le domaine des énergies renouvelables sur la route d’un écosystème durable. »

À propos d’onsemi
onsemi (Nasdaq :) ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans certains secteurs très porteurs, comme l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et cloud. onsemi offre un portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, fournissant des technologies intelligentes d’alimentation et de détection pour relever les défis les plus complexes et ouvrir la voie à un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. onsemi est une entreprise Fortune 500® et contribue à l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus sur onsemi, rendez-vous sur www.onsemi.com.

À propos d'Ampt
Ampt fournit des technologies innovantes de conversion d'énergie et de communication, qui permettent de réduire le coût et d’améliorer les performances des nouveaux systèmes photovoltaïques, de réalimenter les systèmes existants, et d’assurer un stockage d’énergie à couplage en courant continu à moindre coût. Avec des installations et une expérience au service des marchés du monde entier, Ampt est le numéro un des optimiseurs de courant continu pour les systèmes à grande échelle. La société a son siège à Fort Collins, dans le Colorado, et dispose de sites de vente et d'assistance en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, ainsi que de représentations en Asie, en Australie et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ampt.com et suivez Ampt@LinkedIn.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy