onsemi and Ride Vision Collaborate to Offer Advanced Safety Solutions for Motorcyclists

PHOENIX – 25. Oktober 2022 – onsemi

Share

Ride Vision verändert als lebensrettende Lösung den Markt für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge

PHOENIX – 25. Oktober 2022 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, arbeitet mit Ride Vision zusammen, einem israelischen Entwickler fortschrittlicher Sicherheitslösungen für Motorradfahrer. Dessen Collision Aversion Technology™ (CAT) für Motorräder nutzt maschinelles Sehen mit künstlicher Intelligenz (KI) und arbeitet auf der Grundlage von HDR-Bilddaten (High Dynamic Range), die von onsemis Bildsensoren AR0147AT in Automotive-Qualität erfasst werden. CAT warnt Motorradfahrer rechtzeitig vor drohenden Gefahren auf der Straße und hilft so, einen hohen Prozentsatz von Unfällen zu vermeiden und Leben zu retten.

In jedem System kommen zwei Kameras mit AR0147AT-Bildsensoren zum Einsatz, die an der Vorder- und Rückseite des Motorrads angebracht sind. Die Kameras nehmen qualitativ hochwertige Bilder auf und übermitteln sie an eine kleine Onboard-Verarbeitungseinheit, die Ride Visions eigene Algorithmen für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge verwendet, um Fahrern unauffällige 360°-Kollisionswarnungen in Echtzeit zu liefern.

„Wir sind gespannt, wie sich diese Zusammenarbeit für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auswirkt“, so Uri Lavi, CEO und Mitbegründer von Ride Vision. „Durch die Kombination der HDR-Bildsensoren von onsemi mit unserer eigenen Technik, können wir Motorradfahrern ein Höchstmaß an Sicherheit bieten.“

Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) sind bereits seit Jahrzehnten in Fahrzeugen/Pkws im Einsatz, und verschiedene Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt haben Vorschriften erlassen, die den Einsatz sicherheitsorientierter Technik vorschreibt, um die Zahl der Verkehrsopfer zu verringern. Für Motorradfahrer, die jedes Jahr mehr Todesopfer zu beklagen haben als Autofahrer, wurden diese Vorschriften jedoch nicht durchgesetzt.

„Motorradfahrer sind den gleichen Verkehrs- und Wetterbedingungen ausgesetzt wie die Fahrer von Pkws, aber sie konnten noch nicht das gleiche Maß an Sicherheitstechnik zu ihrem Schutz nutzen“, erklärte Chris Adams, Vice President und General Manager der Automotive Sensing Division bei onsemi. „Unsere Zusammenarbeit mit Ride Vision bei dieser fortschrittlichen Sicherheitslösung ändert dies, indem wir Motorräder mit den gleichen leistungsstarken Bildsensoren mit hohem Dynamikbereich ausstatten, die auch in Pkws verwendet werden. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist das Wichtigste, um letztlich Vision Zero, also keine Verkehrstoten mehr, zu erreichen.“

Nutzer von Ride Vision können den Grad der Warnungen, die sie erhalten möchten, in einer persönlichen App individuell einstellen und haben Zugriff auf dreistündige Videos aller ihrer Fahrten, die für Versicherungs- als auch für private Zwecke genutzt werden können. Ride Vision ist derzeit das einzige kommerzielle Fahrerassistenzsystem für Motorräder (ARAS, Advanced Rider Assistance System), das für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge entwickelt wurde und bereits in ausgewählten Märkten auf der ganzen Welt zum Einsatz kommt, darunter in Israel, Australien, Deutschland, der Schweiz, Österreich und bald auch in den USA.

Der AR0147AT ist Teil der Hayabusa-Sensorreihe von onsemi, die sich durch eine skalierbare Auflösung und einen hohen Dynamikbereich mit LED-Flickerminderung (LFM) auszeichnet und bereits in Serie gefertigt wird. Weitere Informationen sind über die Vertriebs- und Distributionskanäle von onsemi erhältlich.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.